This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:内部 RGMII 延迟

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544031/am67a-internal-rgmii-delay

器件型号:AM67A
主题中讨论的其他器件:AM67

工具/软件:

您好、

根据数据表、到 PHY 的 TX 路径上应该有内部 RGMII 延迟。 不过、我们无法测量这种延迟。 您能否确认 TX 路径上实际上存在延迟?

我问道、因为如果我禁用 PHY 中的延迟、网络发送路径将停止工作(由于 SoC 的固定延迟,因此不需要这样做)。

谢谢、
-迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    有趣的是、我同意我没有看到 TXC 相对于 TDx 的延迟。

    您是否已将 PHY 配置为启用 RGMII-ID 模式?  

    从 TRM 寄存器表中、我可以看到 RGMII 内部延迟控制寄存器如下所示。 复位时、默认值为 0、但请确认是 0 还是 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    复位/PowerOn RGMII-ID 模式后、 位为“1"=“= NO_DELAY(这与我的测量结果完全相同!)。

    当我将 RGMII-ID 模式位设置为“0"(“(= int_delay) 时、会启用延迟、但接口不再显示 operational...see 图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    好吧、明白了。 可以看到它与之前不存在内部延迟的测量值相匹配。  

    启用 rgmii_id 模式时、我们现在可以按预期看到延迟。  

    关于启用内部延迟时的链路中断、您是否还配置了 PHY 以提供 TX 延迟、从而使其违反设置/保持时序?

    电路板布局布线期间是否进行了任何时序仿真、以了解电路板布线会产生多少影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以看到有一个位可用于启用或禁用 TX 延迟。 但数据表显示它是固定的、已启用。 您能否确认数据表在这方面是错误的?

    谢谢、
    -迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴看到有一个位可启用或禁用 TX 延迟。 但数据表显示它是固定的、已启用。 您能否确认数据表在这方面有误?

    您是指 PHY 规范还是 AM67 规范。
    正如 Shreays 共享的 CTRL_MMR_ENE_CTRL 屏幕截图所示、 ID_MODE 位为 R/W

    另请参阅下面的常见问题解答、了解如何配置 RGMII 延迟。
    【常见问题解答】TDA4VM:如何在 J7 器件上配置 RGMII 时钟延迟?


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是指 PHY 规范还是 AM67 规范。

    AM67 规格。  https://www.ti.com/de/lit/gpn/am67a、 请参阅 图 6-32、注释 A。报价:“TXC 在驱动至 RGMII[x]_TXC 引脚之前会在内部延迟。 此内部延迟始终启用。“

    正如  CTRL_MMR_ENE_CTRL 的 Shreays 共享屏幕截图、 ID_MODE 位为 R/W

    屏幕截图的源文档是什么。 我刚刚下载了最新的 AM67A TRM (https://www.ti.com/de/lit/zip/sprujb3)、没有记录第 4 位。

    另外、请参阅下面的常见问题解答、了解如何配置 RGMII 延迟。

    谢谢、但如果正确记录了延迟、我们知道如何配置延迟。 问题出在最新的 Linux 下一个内核上、它包含一个补丁、用于禁用 PHY 中的任何 TX 延迟、因为它假定 MAC 侧的 TX 延迟始终处于启用状态(并且无法禁用)。 在这里似乎并非如此。

    我仍需要确定引导加载程序是否会覆盖该位、或者是否为复位默认值为 1。 但又有一个似乎没有文件提及。

    BR、
    -迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍需要确定引导加载程序是否会覆盖该位、或者是否重置默认值为 1。 但是,似乎没有任何文件提及。

    我已经验证了  Excel 文档、该文档被 提及为保留字段。
    让我在内部进行检查、并在星期一上联系您。 这将是一个文件问题。

    [引述 userid=“631193" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544031/am67a-internal-rgmii-delay/5941583

    复位/PowerOn RGMII-ID 模式后、 位为“1"=“= NO_DELAY(这与我的测量结果完全相同!)。

    当我将 RGMII-ID 模式位设置为“0"(“(= int_delay) 时、会启用延迟、但接口不再显示 operational...see 图片

    [/报价]

    如上所述、您能够更改位字段。  由于它是 ENET CTRL 的 TDA4 器件通用寄存器、因此我们对位字段非常了解。
    如果您参考其他器件的 TRM、则可以找到说明。

    如果启用了 MAC 侧延迟、则可以在 PHY 端禁用。
    管理 RGMII 延迟后、通信是否对您有用?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个文档问题。

    有什么关于这方面的消息吗? 因为这是我的主要问题。 TI “隐藏“此位甚至告诉用户延迟始终处于启用状态的原因是什么。 是文档错误吗? 它是否适用于每个 SoC? 是否有 SoC 确实启用了此固定功能等

    我是一个恋人,因为有一个或多或少关于 Linux 内核邮件列表关于这一点和如何真正解决它的大讨论。 一些指针:
    lore.kernel.org/.../
    lore.kernel.org/.../

    如果启用了 MAC 侧延迟、则可以在 PHY 端禁用。
    您是否可以在管理 RGMII 延迟后进行通信?

    这是正常工作的。 也就是说、如果仅在一侧配置延迟、则一切正常。

    -迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有此方面的新闻? 因为这是我的主要问题。 TI “隐藏“此位甚至告诉用户延迟始终处于启用状态的原因是什么。 是文档错误吗? 它是否适用于每个 SoC? 是否有确实启用了此固定功能的 SoC 等。

    这将是文档问题、可能是 IP 团队未公开位字段。
    将通知 IP 团队在下一个文档版本中修复/更正它。

    [引述 userid=“624125" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544031/am67a-internal-rgmii-delay/5948862

    lore.kernel.org/.../
    lore.kernel.org/.../

    [/报价]

    上述补丁无效、因为所有 Jacinto 系列 SoC 都通用此驱动程序。

    rgmii-rxid 的 PHY 模式应在 MAC 侧启用延迟。为此、您需要在 drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c 的常见问题解答中共享一个补丁、以启用 ID 模式配置。

    此致、
    Sudheer