This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:R5f 和 C71 内核上的以太网固件的性能问题(1Gb/10Gb 配置)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

目前、我们正在努力将以太网固件客户端从 R5f 内核 (MCU2_1) 迁移到 DSP C71_X 内核、并支持 10GbE。

SDK 10 和 SDK 11 的迁移失败(我们就此打开了一个单独的线程) 、但它在 SDK 9 中可以正常工作。 因此、我们继续使用 SDK 9 进行 10GbE 测试。

此时、我们认为我们的软件配置是正确的:所有内核(A72、R5f(服务器)和 DSP C7(客户端))都可从连接到 MAC 端口 1 的外部 PC 通过 ping 进行访问。

但是、我们在中遇到了一个主要的性能问题 Iperf 测试:

  • R5f 和 C7 内核 只能四处走动 186Mbit/s

  • A72 内核 直至达到 4.72 Gbit/s

为了进一步研究、我们恢复到默认以太网固件配置(MCU2_0 作为服务器、MCU2_1 作为客户端、1GbE 设置)的默认 SDK 映像。 有趣的是、问题仍然存在:

  • A72 内核 覆盖范围 940 Mbit/s (如预期)

  • R5f 内核 仍限于 ~186Mbit/s 、与 10GbE 设置中的结果类似。

我们还使用 SDK 11 进行了测试、而 R5f 内核略有提高 ~218Mbit/s 、结果仍然远低于预期 1Gbps A72 内核实现一致性。

我们的问题是:

  1. R5f 或 C7 内核、以太网固件或 FreeRTOS 栈上是否存在已知的限制来说明这种性能差距?

  2. 是否需要任何其他配置步骤或代码更改才能实现更高的吞吐量(1GbE 接近 1Gbps、10GbE 接近线路速率)?

任何指导或见解都将非常感谢。

提前感谢、

FYI Kamel GHALGAOUIWajdi Darmoul

- Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们还使用 SDK 11 进行了测试、而 R5f 内核略有改进 ~218Mbit/s 、结果仍然远低于预期 1Gbps 使用 A72 内核时的性能。

    请参阅以下内容、了解使用 PDK 中的 TI SDK ENET 示例时的性能数字。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_00_00_06/exports/docs/pdk_j784s4_11_00_00_21/docs/datasheet/j784s4/datasheet_j784s4.html#cpsw-9g

    是否需要任何额外的配置步骤或代码更改来实现更高的吞吐量(1GbE 接近 1Gbps、10GbE 接近线速)?

    以上是 使用 TI 发布的传统 SDK 示例所实现的最大数量。

    您可以选中以下选项以改进性能数字。

    1. 从 ETHFW 禁用调试 UART 打印。
    2. 从“pdk/packages/ti/drv/enet/examples/utils/enet_appmemutils.c"(“(默认(默认具有 128 个描述符)配置一个更大的 no.of 描述符和数据缓冲区
    3. 调优计时器的周期以处理 Tx 和 Rx 数据包(默认为 1ms)。
    4. 调节 lwip 选项(用于 TCP 和 UDP 的栈)

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以上是我们 使用 TI 发布的传统 SDK 示例实现的最大数量。

    好的、但为什么我们使用 C7 和 10Gb 配置时的统计数据/比特率相同? 我们是否需要更改 C7 的一些 TX 通道/UDMA 配置以获得更好的结果?

    您可以查看以下选项来提高性能数字。

     1、2 点和 3 点没有改善。

    调整 lwip 选项(用于 TCP 和 UDP 的堆栈)

    您的意思是什么?

    此致、

    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5876425 #5876425“]
    调节 lwip 选项(用于 TCP 和 UDP 的栈)

    您的意思是什么?

    [/报价]

    可通过增加 存储器池来进行检查。  
    调整 TCP 线程优先级。

    [引述 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5876425 #5876425“]
    以上是 使用 TI 发布的传统 SDK 示例所实现的最大数量。

    好的、但为什么我们使用 C7 和 10Gb 配置时的统计数据/比特率相同? 我们是否需要更改 C7 的一些 TX 通道/UDMA 配置以获得更好的结果?

    [/报价]

    因为我们不会将任何内容卸载到硬件上。
    结果可能因内核时钟而异。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、上述选项均未导致任何性能改进。 您还有其他我们可以尝试的建议吗?

    此外、您能否确认 Linux 实现是否基于中断、而 ETHFW/FreeRTOS 实现是否依赖于轮询? 如果是、这种差异是否是问题的潜在根本原因、并解释比特率的显著差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另外、您能否确认 Linux 实现是否基于中断、而 ETHFW/FreeRTOS 实现是否依赖于轮询? 如果是、这种差异是否可能成为问题的根本原因并解释比特率的显著差异?

    不完全相同、Linux 在  SMP 中的 A72 内核上运行。  
    此外、A72 比 R5F 内核强大、还具有高速缓存一致性支持。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doredla:

    感谢您的答复。

    “那你呢?

    不幸的是、上面提到的任何选项都没有导致任何性能改进。 您还有其他建议可以尝试吗?

    我们投入了大量精力、将以太网固件客户端迁移到 C7 内核并设置 10Gbps 配置。 令人失望的是、现在性能远低于预期—我们在 C7 上的速度仅达到 187 Mbps。

    此致、

    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5888502 #5888502“]
    遗憾的是、上述选项均未导致任何性能改进。 您还有其他我们可以尝试的建议吗?

    我们投入了大量精力、将以太网固件客户端迁移到 C7 内核并设置 10Gbps 配置。 令人失望的是、现在性能远低于预期—我们在 C7 上的速度仅达到 187 Mbps。

    [/报价]

    使用 11.0 SDK 时、您可能会看到上面分享的稍高的数字。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_00_00_06/exports/docs/ethfw/docs/datasheet/index.html
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_00_00_06/exports/docs/pdk_j784s4_11_00_00_21/docs/datasheet/j784s4/datasheet_j784s4.html#cpsw-9g

    我们可能需要优化以太网数据和 lwip 选项的处理、以进一步提高吞吐量、从现在开始、我们是使用 TI SDK 的吞吐量。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 11.0 SDK 时、您可能会看到上面共享的数字稍高一些。

    如说明中所述、使用 SDK 10 和 11 将以太网固件客户端迁移到 C7 目前未成功。
    我们正在单独跟踪这个问题、遗憾的是、这个问题仍未解决。

    此外,即使迁移问题得到解决,到目前为止观察到的性能改进仅为几兆字节,这不足以满足我们的要求 — 我们需要良好的 10Gbps 吞吐量。

    此外、我们还有一个有关 RX 数据包处理机制的问题。 字节 、任务 Lwip2enet_rxPacketTask() 负责处理 RX 数据包。 此任务等待应该由 UDMA 事件 ISR Lwip2enet_notifyRxPackets () 发布的信标。
    但是、我们注意到、出于某种原因、似乎没有按预期调用 ISR。 而是使用另一个操作系统计时器回调 Lwip2enet_timerCb (),每 1ms 发布一次信标。

    您能解释一下为什么需要进行该计时器回调吗? UDMA ISR 是否未按预期运行、引入此回调是作为权变措施吗?

    了解此处的基本原理将有助于我们进行大量调试并可能优化性能。

    此致、

    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、即使迁移问题得到解决、到目前为止观察到的性能改进只有几兆字节、这不足以满足我们的要求—我们需要良好的 10Gbps 吞吐量。

     IP 本身存在一个问题、DMA 无法推送 10G 速率。
    目前正在内部调查、以解决此问题。

    此外、我们还有一个关于 RX 数据包处理机制的问题。 字节 、任务 Lwip2enet_rxPacketTask() 负责处理 RX 数据包。 此任务等待应该由 UDMA 事件 ISR Lwip2enet_notifyRxPackets () 发布的信标。
    但是、我们注意到、出于某种原因、似乎没有按预期调用 ISR。 而是使用另一个操作系统计时器回调 Lwip2enet_timerCb (),每 1ms 发布一次信标。

    通过这两种方法都是 ISR 和计时器回调实现的软件。 在测试吞吐量时、更多的中断被触发到内核、从而导致 CPU 承受大量负载。
    因此、在最新的 SDK 版本中、我们默认禁用了 ISR 模型、并启用了计时器回调方法。

    这背后的理念是拥有与 Linux 驱动程序类似的调度机制。

    据我所知、我们需要优化 LWIP 堆栈和选项、以获得当前无法获得的吞吐量、并对任何与处理相关的瓶子颈项进行排序。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doredla:

     IP 本身存在一个问题、DMA 无法推送 10G 速率。
    目前正在内部调查以解决此问题。

    线程中提到的问题 专门与将默认以太网固件客户端(配置为 1Gb)从 R5 内核 (MCU2_1) 迁移到 C7 DSP 失败有关。 我相信您提到的是另一个问题、对吧?

    如果是这种情况、那么只需澄清一下:即使在 SDK 9 中、我们成功地将 ETHFW 客户端迁移到 C7 内核、由于您前面提到的 IP 级别限制、我们仍然无法实现 10G 吞吐量、这是正确的吗?

    S/W 通过 ISR 和计时器回调两种方法实现。 在测试吞吐量时、有更多的中断触发到内核、从而导致 CPU 承受很大的负载。

    这对于 R5 客户端内核来说是可以理解的、但为什么我们看到  C7 DSP 客户端具有相同的吞吐量、这明显比 R5 更强大?

    根据我的理解、我们需要优化 LWIP 堆栈和选项、以获得当前不可用的吞吐量、并对任何与处理相关的瓶子颈项进行排序

    由于我们目前被阻止、您能告诉我可以修改和测试的相关代码区域吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5898515 #5898515“]
     IP 本身存在一个问题、DMA 无法推送 10G 速率。
    目前正在内部调查、以解决此问题。

    线程中提到的问题 专门与将默认以太网固件客户端(配置为 1Gb)从 R5 内核 (MCU2_1) 迁移到 C7 DSP 失败有关。 我相信您提到的是另一个问题、对吧?

    [/报价]

    是、上文与使用最新 TI SDK 的 C7x 客户端使能无关。

    如果是这种情况、那么就澄清一下:即使在 SDK 9 中、我们成功地将 ETHFW 客户端迁移到 C7 内核、由于您之前提到的 IP 级别限制、我们仍然不会实现 10G 吞吐量、这是正确的吗?

    是的、IP 级别限制为达到 10G。

    [引述 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5898515 #5898515“]
    通过这两种方法都是 ISR 和计时器回调实现的软件。 在测试吞吐量时、更多的中断被触发到内核、从而导致 CPU 承受大量负载。

    这对于 R5 客户端内核来说是可以理解的、但为什么我们看到  C7 DSP 客户端具有相同的吞吐量、这明显比 R5 更强大?

    [/报价]

    R5F 的静态代码库、LWIP 栈和选项相同。

    [引述 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5898515 #5898515“]
    据我所知、我们需要优化 LWIP 堆栈和选项、以获得当前无法获得的吞吐量、并对任何与处理相关的瓶子颈项进行排序

    由于我们目前被阻止、您能告诉我可以修改和测试的相关代码区域吗?

    [/报价]

    这仍然是 TI 需要研究的工作领域。 我们还没有现成的解决方案。

     我可以建议的一点是、您可以通过使用超高容量 UDMA 通道而非客户端内核中的正常 DMA 通道进行传输来进行检查。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doredla:

    感谢您的答复。

     我可以建议的一件事是、您可以使用超高容量 UDMA 通道进行检查、而不是使用客户端内核中的正常 DMA 通道进行传输。

    目前、在我们的 C7 ETHFW 客户端内核上、UDMA ISRLwip2Enet_notifyRxPackets() () 从未被触发。 这表明 C7 内核的当前 UDMA 配置可能存在问题、在此阶段、我们只是从 MCU2_1 客户端复制了配置。

    您能否确认此方法是否有效? 如果没有、您能指导我如何为 C7 客户端正确配置 UDMA 吗?

    我认为正确触发 ISR 会显著提高 C7 内核的吞吐量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、在我们的 C7 ETHFW 客户端内核上、UDMA ISRLwip2Enet_notifyRxPackets() () 从未被触发。 这表明 C7 内核的当前 UDMA 配置可能存在问题、在此阶段、我们只是从 MCU2_1 客户端复制了配置。

    默认情况下、中断模式被禁用、仅轮询被启用。
    因此、 在轮询模式下不会调用 Lwip2enet_notifyRxPackets。

    如果 要 启用 ISR、请设置  disableEvent AS BFALSE  从 ETHFW 客户端中的“LwipifEnetAppCb_getHandle"API 启动“ 启动。  

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    如前所述、由于 CPU 负载增加、启用 ISR 会导致吞吐量下降、即使在 C7 内核上也是如此。

    您能给我指一下代码中设置客户端 DMA 配置的部分、特别是源地址和目标地址、以及分配给数据复制的内存。

    是的、存在达到 10G
    的 IP 级别限制

    您能否 解释一下 限制的根本原因是什么? 您还使用哪种应用程序/测试了 10G 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我设置客户端 DMA 配置的代码部分—特别是源地址和目标地址以及分配给数据复制的内存吗?

    数据缓冲区和描述符详细信息可从 pdk/packages/ti/drv/enet/examples/utils/enet_appmemutils.c 文件中找到。

    事件禁用从下面开始。 如果要启用 event、请将其设置为 disableEvent、即 FLASE。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doredla:

    感谢您的答复。

    您能 解释一下 限制的根本原因是什么吗? 您还使用哪个应用程序/测试了 10G 配置?

    “那你呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否 解释一下 限制的根本原因是什么? 您还使用哪种应用程序/测试了 10G 配置?

    “那你呢?

    [/报价]

    我们尚未测试 R5F 内核提供的 10G 吞吐量。 我们仅在 A72 内核上使用 Linux 进行了测试、 采用标准 Linux 网络栈时可达到~3.3Gbps。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doredla:

    我当前正在尝试为 C7 ETHFW 客户端配置硬件计时器、而不是 OS_TIMER。 我正在使用 TimerP_create() 函数、该函数返回成功状态。 但是、绝不会触发 ISR 回调。

    有趣的是、当我在 MCU2_0(ETHFW 服务器)上测试相同的设置时、回调函数按预期工作。 我已经仔细检查了 EventID、intNum 和 timerBaseAddress、它们看起来是正确的:[EventID = 1252 、intNum = 18、baseAddr = 0x2440000 (Timer4)]

    此外,TimerP_getCount () 显示计时器计数器正在递增,这表明计时器正在正常运行。

    您是否知道为什么 ISR 可能不会在 C7 内核上触发? 我的目标是评估使用周期短于 OS_TIMER 的硬件计时器是否有助于提高吞吐量。

    感谢任何指导!

    此致、

    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    特别地、当我在 MCU2_0(ETHFW 服务器)上测试相同的设置时、回调函数按预期工作。 我已经仔细检查了 EventID、intNum 和 timerBaseAddress、它们看起来是正确的:[EventID = 1252 、intNum = 18、baseAddr = 0x2440000 (Timer4)]

    根据 SDK 配置、事件编号和中断编号是正确的。

    您能否检查任何其他内核是否使用同一计时器? 如果您需要与计时器相关的任何其他支持、请创建新主题。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我为此主题创建了一个新主题。

    你对这个想法有什么想法? 您认为这有助于提高吞吐量吗?

    此致、
    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sudheer,你对这个想法有什么想法? 您认为这有助于提高吞吐量吗?

    如果您有大量匹配的缓冲区和时间间隔以利用/容纳接收到的数据包、这将略有改善。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    硬件计时器现在正常工作。 其目的是避免启动操作系统计时器、而是完全依赖硬件计时器。 为此、我将 Lwip2enet_timerCb () 函数中的代码复制到硬件计时器的 ISR 回调中。

    但是、当调用 SemaphoreP_post()(以及 SemaphoreP_postFromISR ()) 时、代码会卡住。 作为一种解决方法、我尝试将 Lwip2enet_rxPacketTask () 的内容直接移动到 ISR 回调中、但随后在调用 TCPIP_inpkt ()(ti/transport/lwip/lwip-stack/lwip/api/tcpip.c src) 时代码挂起。 不幸的是、我无法确定它卡住的确切线。

    您是否知道导致此问题的原因? 在 ISR 上下文中执行此代码是否安全、甚至是否可能、或者这与 ISR 执行基本不兼容?

    此致、

    Abdelaziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5947695

    但是、当调用 SemaphoreP_post()(以及 SemaphoreP_postFromISR ()) 时、代码会卡住。 作为一种解决方法、我尝试将 Lwip2enet_rxPacketTask () 的内容直接移动到 ISR 回调中、但随后在调用 TCPIP_inpkt ()(ti/transport/lwip/lwip-stack/lwip/api/tcpip.c src) 时代码挂起。 不幸的是、我无法确定它卡住的确切线。

    [/报价]

    请参阅 TI 基于 ISR 的实现、我们在这里调用使用 Rx 流信息寄存的调用回调、以调用信标 POST。

    [引用 userid=“609281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526777/j784s4xevm-performance-issue-with-ethernet-firmware-on-r5f-and-c71-cores-1gb-10gb-configurations/5947695

    在 ISR 上下文中执行此代码是否安全、甚至是否可能、或者这与 ISR 执行基本不兼容?

    [/报价]

    不建议在 ISR 中处理所有数据。 请使用具有正确流详细信息的信标发布、并利用 Rx 任务函数。

    此致、
    Sudheer