This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XEVM:用于物体检测

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542918/j784s4xevm-j784s4xevm-for-object-detection

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

您好、

我有 J784S4XEVM 处理器、并希望将其用于对象检测。 您能协助我完成这项工作所需的详细步骤吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpit:

    我们有一名实习生解决了这个确切的问题。  我会将此线程移至 Rohit、他可以向您提供有关他的项目的详细信息。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpit、

    TI 提供了多种工具来执行 2D 视觉任务、包括物体检测。

    edgeai-tidl-tools: github.com/.../

    如果您查看我们的 edgeai-tidl-tools 存储库并阅读一些文档、您将发现用于检测任务的大量模型。

    该过程如下:

    -从我们的 Model Zoo 中选择您的模特。

    -通过运行时 OSRT/TIDLRT 之一编译您的工件。 我们建议使用开源运行时(在存储库的 README.md 中)。

    -将模型的编译中间表示复制到您的 J7 处理器(二进制文件)

    -在 J7 处理器上运行推理

    这些是您应该遵循的核心步骤。 如果您在整个过程中需要任何帮助、请随时与我们联系。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpit、

    我们最近开发了一种方法、可更高效地编译在 EVM 上运行所需的工件。

    您可以使用此工具从一些基本模型进行编译和推理。

    请使用解压缩文件(解压缩 11_00_08_00.zip)。 您可以查看/11_00_08_00/edgeai-tidl-tools/onnx-model-tool/README.md、并按照说明操作!

     

    如果运行 python define.py…时遇到错误。 这可能是因为下载模型时出现问题。 您应该从 onnx-model-tool 的 example_yamls 目录中的 yaml 中给出的 URL 中获取模型/协议。 并将其移动到模型/公共模型。

     

    这将解决所有问题。

     

    请使用此处提供的工具:

    tidrive.ext.ti.com/.../8fab69d3-0359-4f41-a7b8-389e9072fad6

    访问代码:4pt3fuv)

    此致、

    Rohit