This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:布局问题

Guru**** 2456800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483671/am67a-layout-questions

器件型号:AM67A


工具/软件:

  1. 本产品未使用 USB 总线。 所有信号都保持 NC。 VBUS 是否也可以保持 NC、或者是否具有基准电压?
  2. 对于 UART 协议、仅使用 Tx 和 Rx。 CTSN 和 RTSN 是否可以被保留为 NC?
  3. 至于 JTAG 连接、复位既不由主机也不是器件控制。 因此、最好 JTAG 链路始终处于活动状态。 这是正确的实现吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) VBUS 引脚可在未使用时保持开路/悬空。

    2) 可以、CTSn、RTSN 可以保持断开状态

    3) TRSTN 通常与其他 JTAG 信号连接到同一接口。  大多数仿真器控制此引脚。  通常、该引脚在不使用时被下拉以保持复位状态。  如果不受仿真器控制并且如果您计划使用、则需要将其上拉以确保接口未复位。