This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:定制电路板上的 USB 引导故障

Guru**** 2592280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545476/am62p-usb-boot-failure-on-custom-board

部件号:AM62P


工具/软件:

您好、AM62P Champ!

我的客户提供了一个利用 AM62P 设计的定制电路板。 他们已经确认在向系统供电后、PMIC 似乎完全上电。 他们通过将引导模式设置为 USB 引导模式并通过 USB 将电路板连接到 PC 来尝试 DFU 下载。

目前、 SOC_VBUS 引脚上检测到 1.7V 电压、但 PC 会显示“器件识别失败“消息。

它们按照以下步骤进行测试:

验证序列:

  1. 引导模式设置:(11001010)

  2. 打开产品电源。

  3. 尝试与 CPU 的 USB0 端口进行通信。

  4. PC 设备管理器显示 USB 设备识别错误。

  5. 它们卡在这个初始阶段、因为 PC 需要正确识别器件才能继续执行后续软件步骤。

  6. 确认 USB 电源输入为 5.0VSOC_USB0_VBUS 为 1.7V。

  7. 与参考原理图的差异在于、CON14 的 CC1 和 CC2 使用 5.1K 电阻下拉。 参考原理图显示了这些已连接到 U103 的电路。

  8. 确认 USB0_DP/DM 布线的 PCB 设计在顶层、底层、左侧和右侧进行接地屏蔽、表明噪声干扰极小。

鉴于此、是否可以使用 JTAG 来跟踪 USB 识别问题的原因?

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要 1-2 个工作日来检查和回复。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan。

    客户调试了问题、发现安装了 12MHz 振荡器而不是 25MHz 主时钟。 他们使用 25MHz 振荡器进行测试、并允许它们进入 eMMC 下载模式。 USB 鼠标和键盘也可被识别并正常工作。 请记住这一点。 我们可以在 eMMC 下载成功后关闭该线程。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很高兴听到他们调试了问题。 是、ROM 代码仅接受 25MHz 主时钟。 不支持其他时钟速度。

    此致、

    Stan