请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6657工具/软件:
TI 团队大家好、 
是否可以 从 epprom 修改启动速度? 
Im Using C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\eeprom\evmc6657l。 
我需要更改这些行  
/** 
 *@操作参数的简要估计。 实际值一旦确定就会已知 
 *    从 i2c 读取。 
 */ 
#define IBL_CFG_I2C_DEV_FREQ_MHz     1000 
#define IBL_CFG_I2C_CLK_FREQ_kHz       100 
#define IBL_CFG_I2C_OWN_ADDR         10. 
#define IBL_CFG_I2C_ADDR_DELAY        0x100   /*发送地址和读取数据之间的延迟*/ 
此致、 
Eric