This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:如何从 epprom 修改引导速度?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546328/tms320c6657-how-can-i-modify-the-speed-of-boot-from-epprom

部件号:TMS320C6657


工具/软件:

TI 团队大家好、

是否可以 从 epprom 修改启动速度?
Im Using C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\tools\writer\eeprom\evmc6657l。
我需要更改这些行  


/**
 *@操作参数的简要估计。 实际值一旦确定就会已知
 *    从 i2c 读取。
 */
#define IBL_CFG_I2C_DEV_FREQ_MHz     1000
#define IBL_CFG_I2C_CLK_FREQ_kHz       100
#define IBL_CFG_I2C_OWN_ADDR         10.
#define IBL_CFG_I2C_ADDR_DELAY        0x100   /*发送地址和读取数据之间的延迟*/




此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您正在使用哪种 EEPROM 模型?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    使用 24FC1026T-I/SN EEPROM 的 Im。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否查看数据表并确认 24FC1026T-I/SN EEPROM 可通过 I²C I ² C 总线进行通信的最大速度?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    我是否可以增加 24FC1026T-I/SN EEPROM 的 I²C μ s 时钟频率、直到 1MHz ? 这是可能的吗?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我能否将 24FC1026T-I/SN EEPROM 的 μ I²C 时钟频率提高到 1MHz ? 这是可能的吗?

    根据本文档中提到的条件、支持的最大频率为 1MHz。   

    我认为 VCC < 2.5V 时、它支持高达 400kHz 的频率。 但我们还没有从我们这边检查这一点

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Besty、

    非常感谢您的反馈。

    此致、
    Eric