This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:如何在 RC 模式下将 AM67x PCIe 时钟源从内部基准时钟切换到外部时钟源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547775/am67-how-to-switch-am67x-pcie-clock-source-from-internal-reference-clock-to-external-clock-source-in-rc-mode

器件型号:AM67


工具/软件:

Champ、  

根据 Am67x 勘误表  I.2242、I.2243 和 I.2326 并尝试将 PCIe 时钟源从内部更改为外部时钟源、我们需要更改代码中的 CLKSEL 设置。  

下面是注册修改的位置吗? 设置 0x101?

在代码中修改驱动程序的位置?  

0010 8120h 32 8120h CTRL_MMR0_CFG0 CTRL_MMR0_CFG0_PCIE0_CLKSEL 31:3. 保留 0h 保留
0010 8120h 32 8120h CTRL_MMR0_CFG0 CTRL_MMR0_CFG0_PCIE0_CLKSEL 2:0 PCIE0_CLKSEL_CPTS_CLKSEL R/W 0h 选择 PCIE0 通用平台时间戳模块的时钟源
字段值(其他值为保留值):
3'b000 - MAIN_PLL2_HSDIV6_CLKOUT
3'b001 - MAIN_PLL0_HSDIV6_CLKOUT
3'b010 - CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK(引脚)
未定义 — 未定义
3'b011 — 保留
3'b100 - MCU_EXT_REFCLK0(引脚)
3'b101 - EXT_REFCLK1(引脚)
3'b110 - SERDES1_IP1_LN0_TXMCLK
3'b111 — 保留
 
 复位源:mod_POR_rst_n

选择 PCIE0 通用平台时间戳模块的时钟源
字段值(其他值为保留值):
3'b000 - MAIN_PLL2_HSDIV6_CLKOUT
3'b001 - MAIN_PLL0_HSDIV6_CLKOUT
3'b010 - CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK(引脚)
未定义 — 未定义
3'b011 — 保留
3'b100 - MCU_EXT_REFCLK0(引脚)
3'b101 - EXT_REFCLK1(引脚)
3'b110 - SERDES1_IP1_LN0_TXMCLK
3'b111 — 保留

复位源:mod_POR_rst_n

Br、Rich