This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:GStreamer H265 视频变为灰色

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541047/tda4vh-q1-gstreamer-h265-the-video-turns-gray

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

   我们在 Linux SDK 11.0 TDA4VH 平台上使用 GStreamer H265 编码时遇到问题。
在测试过程中、我们发现视频在大约 130,000 帧编码后变为灰色、如下面的屏幕截图所示。
检查内核日志时、我们注意到出现问题时会出现以下两行。
您以前是否遇到过此问题? 您对解决方案有什么建议吗?

我们的 gst pipe cmd:appsrc format=gst_format_time is-live=true do-timestamp=true block=false name=myAppSrc0! 队列
! video/x-raw、width=(int) 1280、height=(int) 384、帧速率=(分数)30/1、format=(string) NV12、 interlace-mode=(string)progressive、colorimetry=(string)smpte240m
! v4l2h265enc
! 视频/x-H265
! h265parse config-interval =–1
! 排队! appsink name=myAppSink0 max-Buffer=50 DROP=true

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们将查看这种情况并提供更新。  

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否已经过测试? 最近是否有任何发现?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    很抱歉、您的延迟时间太长了。 此错误是仅在  130,000 帧之后发生、还是在之前发生? 我将在接下来的 1-2 天内提供最新结果。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们测试了大约 130000 帧,它将出现,但它不会恢复之后。 当然、这个数字可能会改变、不一定是 130000 帧。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只能在使用 appsrc 时看到、还是也可以通过 filerc 复制?

    您是否正在输出到显示器? 如果是这样、输出到文件链接是否可以看到这一点?

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可能发现了这个问题、可能是因为我们当前的设置一开始只有一个 I 帧。 之后、我们将其修改为 300 帧、并增加了一个 I 帧。 问题似乎已经平息,我们将继续测试它

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您需要任何帮助修改 I 帧或 IDR 帧周期、请告诉我。 如果您的问题已解决、请将 TT 标记为已解决。  

    谢谢您、
    Sarabesh S.