Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们在 Linux SDK 11.0 TDA4VH 平台上使用 GStreamer H265 编码时遇到问题。
在测试过程中、我们发现视频在大约 130,000 帧编码后变为灰色、如下面的屏幕截图所示。
检查内核日志时、我们注意到出现问题时会出现以下两行。
您以前是否遇到过此问题? 您对解决方案有什么建议吗?


我们的 gst pipe cmd:appsrc format=gst_format_time is-live=true do-timestamp=true block=false name=myAppSrc0! 队列
! video/x-raw、width=(int) 1280、height=(int) 384、帧速率=(分数)30/1、format=(string) NV12、 interlace-mode=(string)progressive、colorimetry=(string)smpte240m
! v4l2h265enc
! 视频/x-H265
! h265parse config-interval =–1
! 排队! appsink name=myAppSink0 max-Buffer=50 DROP=true
谢谢、此致。