This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:[j721s2]如何在 SPL 引导流程中启用以拆分模式运行的 MCU R5F 内核

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547537/processor-sdk-j721s2-j721s2-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI

[j721s2]如何在 SPL 引导流程中启用以拆分模式运行的 MCU R5F 内核?
MCU R5F 的默认配置是拆分或锁步模式?

请像这样给补丁
【常见问题解答】TDA4VM:如何在 SPL 引导流程中启用以分离模式运行的 MCU R5F 内核。
e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow
e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow
e2e.ti.com/.../Linux_5F00_patches_5F00_to_5F00_enable_5F00_MCU_5F00_R5F_5F00_SplitMode.zip


我的代码库是 sdk-linux-j721s2 10.01.00.04

MCU R5F 在 tispl.bin 中构建、对吧?
MCU R5F 在 tiboot 时开始运行、对吧?

software-dl.ti.com/.../UG-General-Info.html

3.1.1.1.3.图像格式


3.1.1.4.引导流程

此致
佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    最好了解 MCU r5f 在分离模式或锁步模式下运行吗?

    这些工作
    devmem2 0x40f00100

    U-boot
    MD 0x40f00100 1.

    0b00 拆分模式
    0b01 锁步模式


    此致
    佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于所有 TDA4 器件、以下常见问题解答中提供的补丁使 MCU1_0 和 MCU1_1 能够在缝隙模式下运行。
    【常见问题解答】TDA4VM:如何在 SPL 引导流程中启用以分离模式运行的 MCU R5F 内核。

    [引述 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547537/processor-sdk-j721s2-j721s2-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow ]我的代码库为 sdk-linux-j721s2 10.01.00.04

    这些模块大多与 10.1 SDK 兼容。 如果您观察到补丁应用失败、请参阅补丁并将更改集成到 SDK 中。  

    此致、
    Sudheer