工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard、spl 引导模式。
2.在 Vision App mcu20 代码中、我无法使用 Sciclient_rmIrqSet 请求所有 GPIO0/1 组中断。 引脚中断正常。
3.我 在 mcu20 主任务和结果中打印所有主 gpiomux 内向寄存器 (0xA00000)、
[MCU2_0] 26.651552 s:Addr = 0:66948100
[MCU2_0] 26.651573s:地址= 4:100be
[MCU2_0] 26.651587s:Addr = 8:100bf
[MCU2_0] 26.651601 s:Addr = c:100c0
[MCU2_0] 26.651614s:Addr = 10:100c1
[MCU2_0] 26.651627s:Addr = 14:100c2
[MCU2_0] 26.651641 s:Addr = 18:100c3
[MCU2_0] 26.651653s:Addr = 1c:100b4
[MCU2_0] 26.651666 s:Addr = 20:100b5
[MCU2_0] 26.651678s:Addr = 24:100b6
[MCU2_0] 26.651691 s:Addr = 28:100b7
[MCU2_0] 26.651703 s:Addr = 2c:100b8
[MCU2_0] 26.651716s:Addr = 30:0
[MCU2_0] 26.651728s:Addr = 34:0
[MCU2_0] 26.651741 s:Addr = 38:0
[MCU2_0] 26.651753s:Addr = 3c:0
[MCU2_0] 26.651765s:地址= 40:0
[MCU2_0] 26.651777 s:Addr = 44:0
[MCU2_0] 26.651788s:Addr = 48:0
[MCU2_0] 26.651800s:Addr = 4c:0
似乎有 人已经采取了 GPIO 组中断、 我无法独占、只有我可以申请的 GPIO 组是 GPIO1、bank5、这不在上面的列表中。
我的问题是:
1. 我认为这可能是我未能使用 Sciclient_rmIrqSet () 在 mcu20 中请求 GPIO 组中断的原因。
2.在 J722s SDK v11 中、哪个代码将接收所有这些组中断、
3.我能否尝试将其移除并使 mcub20 使用 GPIO 组中断?
谢谢