This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:J722S EVM 上 CCS 入门

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547492/processor-sdk-j722s-getting-started-with-ccs-on-j722s-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

希望开始使用 Code Composer Studio (12.8.1) 的一些阐述

此部分的后续页  8.3.1.设置 CCS 目标配置 我可以看到可以在 wkup R5 上调试 CCS 创建的一些“hello world“工程(例如,可能单步执行)。

但天真地尝试在主和/或 MCU R5 上执行相同操作会导致错误。

  (可以调试 wkup R5)


  (但是 MCU 和 MAIN R5 需要执行一些步骤,就像看起来一样)

问题 1.

=>为了能够在 MAIN 或 MCU R5 上进行调试、我只需要从 HLOS 侧加载程序、如所示  8.3.2.通过 CCS 加载 RTOS 内核固件符号
在 main u-boot 中使用“rproc"脚“脚本、如所示  3.1.1.13. RemoteProc 也是可以的,不是吗?

(我看到,用 8.3.2“现在、您可以连接到所需的非 A53 内核(即 MAIN_Cortex_R5_2、C75x_0、C75x_1 等)并加载应用程序二进制文件的符号“、调试会话将加载“仅符号“)。



问题 2.

=>在 CCS 下调试 A53 U-boot 需要什么? CCS 操作步骤是否相似? 请提供建议!