请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我尝试配置 AWB、但应用该配置后、似乎未生效。
请指出我的错误并告诉我如何正确操作。
这是 AWB pic 以及阶跃与结果
此致、
Meng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我尝试配置 AWB、但应用该配置后、似乎未生效。
请指出我的错误并告诉我如何正确操作。
这是 AWB pic 以及阶跃与结果
此致、
Meng
您可以使用 GStreamer 中的标志“WDR_Enabled"在“在 ISP 上启用 WDR 处理。
例如:
gst-launch-1.0 \ v4l2src device=/dev/video-imx390-cam0 io-mode=5 ! video/x-bayer, width=1936, height=1100, framerate=30/1, format=rggb12 ! queue leaky=2 ! \ tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx390-subdev0 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3 dcc-isp-file=/opt/imaging/imx390/wdr/dcc_viss_wdr.bin \ sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx390/wdr/dcc_2a_wdr.bin format-msb=11 wdr-enabled=true sink_0::pool-size=8 src_0::pool-size=8 ! queue ! \ video/x-raw, format=NV12, width=1936, height=1100, framerate=30/1