This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AWB 无效

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535185/am62a7-awb-is-not-effective

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我尝试配置 AWB、但应用该配置后、似乎未生效。

请指出我的错误并告诉我如何正确操作。

这是 AWB pic 以及阶跃与结果

此致、

Meng

e2e.ti.com/.../ov03c10_5F00_awb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng 先生、

    无论您有 AWB 还是没有 AWB、您都可以在 ISP 之后共享 YUV 图像吗? 我想看看差异。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    这是我的 AWB pic 和 step and result

    感谢您的分享!
    您的步骤、原始文件和 xml 文件看起来非常适合线性传感器。

    如果您的传感器以线性模式工作、您能否将下面的“70"更“更改为 100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、xml 文件中的 DCC ID = 219。

    请确认您的传感器的 DCC ID 是否真的为 219。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我的错

    该摄像头传感器在 hdr4 模式下工作

    如何 更改 HDR 传感器的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此摄像机传感器在 hdr4 模式下工作

    您共享的原始图像显示为线性模式。
    在选择正确的预压缩伽马值(如果为 0.7 伽马、则为 70)的同时、可以对线性图像进行 AWB 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何 更改 HDR 传感器的配置?

    这由您的传感器驱动程序决定。

    徐建中 可以帮助您设置 gstreamer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 GStreamer 中的标志“WDR_Enabled"在“在 ISP 上启用 WDR 处理。

    例如:

    gst-launch-1.0 \
    v4l2src device=/dev/video-imx390-cam0 io-mode=5 ! video/x-bayer, width=1936, height=1100, framerate=30/1, format=rggb12 ! queue leaky=2 ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx390-subdev0 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3 dcc-isp-file=/opt/imaging/imx390/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx390/wdr/dcc_2a_wdr.bin format-msb=11 wdr-enabled=true sink_0::pool-size=8 src_0::pool-size=8 ! queue ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1936, height=1100, framerate=30/1