This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4_CKE0 的信息冲突

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1, AM625-Q1, AM620-Q1, AM625, AM62A3, AM62P-Q1, AM62A7, AM62D-Q1, AM625SIP, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549217/am625-conflicting-information-for-ddr4_cke0

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:AM62A7-Q1AM620-Q1、AM62A3、AM62P-Q1AM62A7、AM62D-Q1、AM623

工具/软件:

在文档 sprad32h.pdf 中、标题为:“AM623、AM625、AM625SIP、AM620-Q1、 AM625-Q1、AM62A3、AM62A7、AM62A7-Q1、AM62D-Q1、 AM62P-Q1 原理图、设计指南和审阅检查清单
有一个关于 DDR4 存储器的部分我正在读取。 “用于控制和校准的电阻器“部分介绍了以下内容:

为 DDR0_RESET0_n (DDR_RESET#)、DDR0_CKE0(DDR_CKE,可选)连接下拉电阻并连接上拉电阻
对于 DDR0_ALERT_n (DDR_ALERTn)、靠近存储器 (DDR4) 器件。 为 DDR4 器件提供下拉电阻
测试启用 (TEN)(靠近存储器 (DDR4) 器件)。 有关实现和电阻值、请参阅
处理器特定 SK。“

我审阅了 PROC142A 原理图、PROC1142E 原理图以及 PROC101D 原理图。  所有这些原理图都有 DDR_CKE0 的 DNI 下拉电阻。

我想了解是需要这个下拉电阻(根据检查清单)还是不需要这个下拉电阻(根据设计文件)
DDR4 数据表本身也没有提供任何线索。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Gauthier

    感谢您的查询。

    为 DDR0_RESET0_n (DDR_RESET#)、DDR0_CKE0(DDR_CKE,可选)连接下拉电阻并连接上拉电阻
    对于 DDR0_ALERT_n (DDR_ALERTn)、靠近存储器 (DDR4) 器件。 为 DDR4 器件提供下拉电阻
    测试启用 (TEN)(靠近存储器 (DDR4) 器件)。 有关实现和电阻值、请参阅
    处理器特定 SK。“

    在检查清单中、DDR_CKE 被称为可选。

    还提供了有关实现的 SK 原理图的注释。

    请遵循以下常见问题解答。 我们提供原理图和设计手册。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1332316/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-p1-schematics

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我看到了同样的原理图、我已经查看了原理图。  显示在 NET 名称中的图像、但不显示处理器针脚名称。  处理器引脚标记为 DDR0_CKE0、该引脚会专门针对下拉电阻进行调用。



    这是我困惑的根源。  处理器引脚 DDR0_CKE0 应该会有下拉电阻吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Gauthier

    谢谢你。

    符号名称遵循数据表、网络名称表示功能。

    连接到下拉和下拉电阻的网络是 DNI。

    请遵循原理图。

    我们将更新指南以消除混淆。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Gauthier

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.