This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P54 和 PCM1754 之间的连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, PCM1754, TAD5212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547555/am62p-q1-connection-between-am62p54-and-pcm1754

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754、AM62P、 TAD5212-Q1

工具/软件:

您好:

 AM62P54 和 PCM1754 之间的电流连接如下图所示、如果需要来自 AM62P54 的外部时钟、我有一个来自 PCM1754 侧的 SCK 引脚的问题? 从  AM62P54 侧可以使用哪个引脚、GPIO 引脚是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Liujian Zhang

    感谢您的查询。

    让我分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liujian、

    是、PCM1754 确实需要外部系统时钟 (SCK) 才能 正常 运行。 GPIO 引脚不适用于此目的、因为它无法提供所需的高频低抖动时钟。

    将外部时钟从 AM62P 提供给 PCM1754 会增加复杂性、因为外部时钟输出不适合标准音频频率。

    您是否考虑使用 TAD5212-Q1 DAC? 这是一款更新的汽车级 DAC、不需要 SCK 输入、具有更好的性能、并通过内置 PLL 简化时钟。 将 PCM1754 与 TAD5212-Q1 交换是出色的解决方案。

    请告诉我这是否有帮助!

    TAD5212-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com


    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 AM62P54 可以生成系统时钟并馈送到 PCM1754、怎么办? 我们  还将检查 TAD5212-Q1、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如下所示、 AUDIO_EXT_REFCLK 是否可以向 PCM1754 提供外部时钟? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liujian:

    您突出显示的引脚无法生成标准音频时钟频率。 AM62x 不包含音频 PLL、因此这些频率需要外部 PLL、这增加了复杂性。

    理想解决方案是使用较新的 TAD5212-Q1 来避免这些权变措施。

    如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、
    Karam