Thread 中讨论的其他器件: AM69、 SK-AM69、 TDA4VH
工具/软件:
您好 TI:
“我有一个使用 AM69A 的定制电路板。 根据文档 TOP_CPLD_j7ahp_sk、我将电阻器配置为 UART 引导模式、并使用 PuTTY 以 115200 波特率监控通信端口、但没有看到任何 CCCC 字符。 我已经使用 TPS6594133A IC 测量 PMIC 时序和电压电平、所有一切看起来都正常。 时钟频率为 19.2MHz。 您能帮我进一步调试吗?“
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI:
“我有一个使用 AM69A 的定制电路板。 根据文档 TOP_CPLD_j7ahp_sk、我将电阻器配置为 UART 引导模式、并使用 PuTTY 以 115200 波特率监控通信端口、但没有看到任何 CCCC 字符。 我已经使用 TPS6594133A IC 测量 PMIC 时序和电压电平、所有一切看起来都正常。 时钟频率为 19.2MHz。 您能帮我进一步调试吗?“
您好、Mark
我将使用 U159 连接 到 SOC (AM69)。这是电路的捕获。很遗憾我以前收到了错误的图片。 
这是 引导模式引脚的原理图。我不使用 CPLD、但使用寄存器配置 引导模式引脚 。根据文档“TOP_CPLD_j7ahp_sk"。“。我设置 MCU_BOOTMODE3、4、5 ->高电平和 SYS_BOOTMODE0、4、6->低电平以进入 UART 模式。

BootROM 不使用硬件流控制–因此 TX/RX 应该足够。
MCU_UART0 和 WKUP_UART0 在多个不同的引脚位置上可用。 但 BootROM 需要特定的引脚位置来进行引导:
MCU_UART0 的引脚 J37、K38、 WKUP_UART0 的引脚 K35、K34。 这在原理图上显示正确。
您是否已验证器件是否存在重置? MCU_RESETz 和 RESETSTATz 都应为“1"(“(高(高电平)。
你(们)好
感谢您的回复。是的, 当我在我的定制电路板上探测 TP51 (MCU_RESETSTTZ) 和 TP101 (RESETSTTZ) 时,我有 3.3V 电压,但我现在没有像 XDS110 JTAG 调试探针这样的调试工具,我会尽快购买一个,但我现在有一个 EVB 电路板 SK-AM69。 我想弄清楚 通过 CCS 连接到 AM69 时的行为 。我将通过 AM69 SK-AM69 的板载 XDS110 连接 AM69 EVB。
首先、我按照您的说明、 使用 SW2 将 EVB SK-AM69 配置为无引导模式并连接到 CCS。 这里有几个问题
1.我在器件列表中没有看到 AM69x 或 SK-AM69 。所以我选择 J784S4_TDA4VH、我做得好吗? 我已成功连接 MCU_Cortex_R5_0

2.当我暂停 MCU_Cortex_R5_0 时,右边有很多寄存器,如果我在 UART 引导模式下看不到 cccc ,我先检查哪一个?

您好、Andrew、
[quote userid=“589355" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545689/am69a-am69a-uart-is-not-sending-receiving-ccccc/5958500 我在器件列表中没有看到 AM69x 或 SK-AM69 。因此我选择 J784S4_TDA4VH、我做得好吗? 我已成功连接 MCU_Cortex_R5_0是的、我认为这很好。
[quote userid=“589355" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545689/am69a-am69a-uart-is-not-sending-receiving-ccccc/5958500 当我暂停 MCU_Cortex_R5_0 时、右侧有许多寄存器、如果在 UART 引导模式下看不到 cccc、我会先检查哪个寄存器? [/报价]此无引导练习主要是为了确认我们可以与 AM69A 器件通信。 如果我们能够通过 CCS 连接、那么我们可以再次尝试 UART 引导。 在 SK-AM69 上、一旦电路板配置为 UART 引导并开启、您是否可以尝试在 PuTTY 和监视器中打开两个端口?
感谢您验证与 SK-AM69 的连接! 接下来的步骤是检查定制电路板上的引导。 我还会验证定制电路板是否满足原理图检查清单列出的要求: https://www.ti.com/lit/an/sprad91b/sprad91b.pdf