This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:AM69A UART 未发送/接收 CCCCC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM69, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545689/am69a-am69a-uart-is-not-sending-receiving-ccccc

器件型号:AM69A
Thread 中讨论的其他器件: AM69SK-AM69TDA4VH

工具/软件:

您好 TI:

“我有一个使用 AM69A 的定制电路板。 根据文档 TOP_CPLD_j7ahp_sk、我将电阻器配置为 UART 引导模式、并使用 PuTTY 以 115200 波特率监控通信端口、但没有看到任何 CCCC 字符。 我已经使用 TPS6594133A IC 测量 PMIC 时序和电压电平、所有一切看起来都正常。 时钟频率为 19.2MHz。 您能帮我进一步调试吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andew:

    您能否提供 UART 的硬件原理图?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Gokul :

    这些是  UART 的硬件原理图

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您提供原理图。 您能否说明您正尝试使用哪个 UART 端口?  

    编辑:您是否还可以提供引导模式引脚的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark  

    我将使用 U159 连接 到 SOC (AM69)。这是电路的捕获。很遗憾我以前收到了错误的图片。

    这是 引导模式引脚的原理图。我不使用 CPLD、但使用寄存器配置   引导模式引脚 。根据文档“TOP_CPLD_j7ahp_sk"。“。我设置 MCU_BOOTMODE3、4、5 ->高电平和 SYS_BOOTMODE0、4、6->低电平以进入 UART 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BootROM 不使用硬件流控制–因此 TX/RX 应该足够。

    MCU_UART0 和 WKUP_UART0 在多个不同的引脚位置上可用。  但 BootROM 需要特定的引脚位置来进行引导:

    MCU_UART0 的引脚 J37、K38、 WKUP_UART0 的引脚 K35、K34。  这在原理图上显示正确。

    您是否已验证器件是否存在重置?  MCU_RESETz 和 RESETSTATz 都应为“1"(“(高(高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    根据 原理图 、 MCU_RESETZ 和 RESETSTZ 上的 电压为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、 您是指 在探测 TP51 (MCU_RESETSTTZ) 和 TP101 (RESETSTTZ) 时测量 3.3V 电压吗?

    如果是、器件应已退出 RESET;您能否尝试不引导模式并检查是否可以通过 CCS 连接到器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。是的, 当我在我的定制电路板上探测 TP51 (MCU_RESETSTTZ) 和 TP101 (RESETSTTZ) 时,我有 3.3V   电压,但我现在没有像 XDS110 JTAG 调试探针这样的调试工具,我会尽快购买一个,但我现在有一个 EVB 电路板 SK-AM69。 我想弄清楚    通过 CCS 连接到 AM69 时的行为 。我将通过 AM69 SK-AM69 的板载 XDS110 连接 AM69 EVB。

    首先、我按照您的说明、  使用 SW2 将 EVB SK-AM69 配置为无引导模式并连接到 CCS。 这里有几个问题

    1.我在器件列表中没有看到 AM69x 或 SK-AM69 。所以我选择 J784S4_TDA4VH、我做得好吗? 我已成功连接 MCU_Cortex_R5_0

    2.当我暂停  MCU_Cortex_R5_0 时,右边有很多寄存器,如果我在 UART 引导模式下看不到 cccc ,我先检查哪一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    [quote userid=“589355" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545689/am69a-am69a-uart-is-not-sending-receiving-ccccc/5958500 我在器件列表中没有看到 AM69x 或 SK-AM69 。因此我选择 J784S4_TDA4VH、我做得好吗? 我已成功连接 MCU_Cortex_R5_0

    是的、我认为这很好。

    [quote userid=“589355" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545689/am69a-am69a-uart-is-not-sending-receiving-ccccc/5958500 当我暂停  MCU_Cortex_R5_0 时、右侧有许多寄存器、如果在 UART 引导模式下看不到 cccc、我会先检查哪个寄存器?  [/报价]

    此无引导练习主要是为了确认我们可以与 AM69A 器件通信。 如果我们能够通过 CCS 连接、那么我们可以再次尝试 UART 引导。 在 SK-AM69 上、一旦电路板配置为 UART 引导并开启、您是否可以尝试在 PuTTY 和监视器中打开两个端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark  

    是的、当我在  UART boot Mdoe 中打开 Putty 时、我可以看到 CCCC。 我还可以 通过  SD 卡 Mdoe 中的 SD 卡引导 SK-AM69。  

    UART 引导 Mdoe

    1.SD 卡 Mdoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您验证与 SK-AM69 的连接! 接下来的步骤是检查定制电路板上的引导。 我还会验证定制电路板是否满足原理图检查清单列出的要求: https://www.ti.com/lit/an/sprad91b/sprad91b.pdf