工具/软件:
您好:
我的客户移植到 AM335x 系列中以使用较高的时钟速度。
问题 1.
我相信 GEL 文件可以配置时钟。
您是否有在 GEL 中使用的 API 指南? 如 MPU_PLL_Config()、 CORE_PLL_Config ()、...
问题 2.
如果设置为 CORE_PLL_Config (25、24,1000、10、8、 4)
这意味着时钟输入 (CLKINP) 为 25MHz、 CLKDCOLDO (=CLKINPHIFLDO) 为 24MHz、M6(在 HSDIVIDER 中)为 1000MHz。 这是正确的吗?

问题 3.
如何从 CORE_PLL_Config () 设置中读取 M4、M5(在 HSDIVIDER 上)输出?
谢谢、
GR