This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:gel 文件中的时钟配置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548134/am3357-clock-configreation-in-gel-file

器件型号:AM3357


工具/软件:

您好:

我的客户移植到 AM335x 系列中以使用较高的时钟速度。

问题 1.

我相信 GEL 文件可以配置时钟。

您是否有在 GEL 中使用的 API 指南? 如  MPU_PLL_Config()、 CORE_PLL_Config ()、...

问题 2.

如果设置为 CORE_PLL_Config (25、24,1000、10、8、 4)

这意味着时钟输入 (CLKINP) 为 25MHz、 CLKDCOLDO (=CLKINPHIFLDO) 为 24MHz、M6(在 HSDIVIDER 中)为 1000MHz。 这是正确的吗?

问题 3.

如何从  CORE_PLL_Config () 设置中读取 M4、M5(在 HSDIVIDER 上)输出?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们实际上没有有关 GEL 脚本的 API 指南/文档。 其中大多数内容应该一目了然、另外还可以从 GEL 文件中下面的函数定义中找到、例如:
    CORE_PLL_Config (UWORD32 CLKIN、UWORD32 N、UWORD32 M、UWORD32 M4、UWORD32 M5、 UWORD32 M6)

    PLL 寄存器位于 TRM 的 CM_WKUP 寄存器部分。 在这里、 您 可以读取(也从 GEL 读取)M4 或 M5 值的设置方式。 请注意、您实际上无法通过读取寄存器来告诉您分频器之后的实际当前时钟输出是什么、您必须自行计算。

    希望它有所帮助、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的信息。

    我了解:

    如果设置  CORE_PLL_Config (25、24,1000、10、8、 4)、

     PLL 锁定时钟= 25 * 1000/(24+1)= 1000MHz

     M4 输出= 1000 /10 = 100MHz

     M5 out = 1000 /8 = 125MHz

     M6 out = 1000/4 = 250MHz

    此致、

    GR