This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:中断映射查询

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548416/tda4ven-q1-interrupt-map-query

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好、

其中是 GIC SPI 中断映射表、

文档 不匹配。

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    表中也提到了 SPI 中断、每个实例的 SPI 中断分别位于中断 ID 204,205 和 206 处。

    Linux GIC500 器件树绑定中使用的内容与 TRM 中定义的内容之间存在 32 的偏移量。 第一个 GIC_SPI 中断的中断 ID 为 32、而 Linux 器件树值从 0 索引。

    请参阅位于的 GIC500 器件树绑定文档 /Documentation/devicetree/bindings/interrupt-controller/arm、gic-v3.yaml、了解详情。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    158 + 32 = 190

    不匹配

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我来在内部进行检查、看看这是代码错误还是 TRM 错误。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    这是代码中的错误、 已 在 11.1 SDK 中修复。

    请查看提交 待处理:arm64:dts:TI:k3-j722s-main:修复中断...

    此致

    Suman