请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1工具/软件:
您好、
其中是 GIC SPI 中断映射表、

文档 不匹配。

此致、
Cesar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
其中是 GIC SPI 中断映射表、

文档 不匹配。

此致、
Cesar
尊敬的 Cesar:
表中也提到了 SPI 中断、每个实例的 SPI 中断分别位于中断 ID 204,205 和 206 处。

Linux GIC500 器件树绑定中使用的内容与 TRM 中定义的内容之间存在 32 的偏移量。 第一个 GIC_SPI 中断的中断 ID 为 32、而 Linux 器件树值从 0 索引。

请参阅位于的 GIC500 器件树绑定文档 /Documentation/devicetree/bindings/interrupt-controller/arm、gic-v3.yaml、了解详情。
此致
Suman
尊敬的 Cesar:
这是代码中的错误、 已 在 11.1 SDK 中修复。
请查看提交 待处理:arm64:dts:TI:k3-j722s-main:修复中断...
此致
Suman