This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:为 vision_apps 应用定制 C7X 内核

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549092/processor-sdk-j784s4-customize-c7x-cores-for-vision_apps-applications

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

我们使用的是 SDK 10.00。 我们希望自定义应用以使用内核 c7x_1。 我们尝试使用 setNodeTarget API 进行更改、但仍然没有反映在统计信息中。

例如、

在 app_tidl_avp 演示中、当我在 c7x_2 中运行负载时、平均负载为 99%。 因此、我想相应地拆分内核使用量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    在调用 setNodeTarget() API 时、可以共享传递的 target_id 吗?

    对于 c7x_1、您应使用 TIVx_TARGET_DSP_C7_1  

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul、

    TIVx_TARGET_DSP1 已设置。

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Gokul、

    TIVX_TARGET_DSP1 是指 TIVX_TARGET_DSP_C7_2。 这是因为这种情况发生的吗?

    此致、

    Hariprakash Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    是的、 TIVX_TARGET_DSP1 将指向 TIVX_TARGET_DSP_C7_2。

    如果您尝试为自定义内核设置目标、则可以使用 TIVx_TARGET_DSP_C7_1 目标 ID

    此致、
    Gokul