请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25661工具/软件:
您好、
我们目前正在使用 UCC256613 的 LLC 电源设计中遇到故障模式、其中控制器 IC 本身会在 MOSFET 发生故障时因反馈而损坏。
特别是、我们已经确认、当高侧 MOSFET 发生故障时、IC 的 HO 引脚会无法正常工作。
为了缓解这种情况、我们考虑在 HO 和 HS 之间添加一个齐纳二极管。
我们非常感谢您在以下方面提供指导:
-
UCC256613 的 HO–HS 引脚是否有任何建议的保护电路配置? 如果使用齐纳二极管、您建议使用多大的电压/额定功率?
-
是否有任何其他有效的保护措施(例如缓冲器电路,TVS 二极管等)、以防止在发生 MOSFET 故障时损坏 IC?
我们感谢您的支持并期待您的建议。
此致、
Conor