This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:MOSFET 故障期间 UCC256613 的 HO 引脚的保护电路

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549579/ucc25661-protection-circuit-for-ho-pin-of-ucc256613-during-mosfet-failure

器件型号:UCC25661


工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 UCC256613 的 LLC 电源设计中遇到故障模式、其中控制器 IC 本身会在 MOSFET 发生故障时因反馈而损坏。
特别是、我们已经确认、当高侧 MOSFET 发生故障时、IC 的 HO 引脚会无法正常工作。

为了缓解这种情况、我们考虑在 HO 和 HS 之间添加一个齐纳二极管。

我们非常感谢您在以下方面提供指导:

  1. UCC256613 的 HO–HS 引脚是否有任何建议的保护电路配置? 如果使用齐纳二极管、您建议使用多大的电压/额定功率?

  2. 是否有任何其他有效的保护措施(例如缓冲器电路,TVS 二极管等)、以防止在发生 MOSFET 故障时损坏 IC?

我们感谢您的支持并期待您的建议。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    了解您的观点。 我更喜欢考虑使用 TVS 二极管而不是齐纳二极管来实现保护、因为齐纳二极管可能在所有运行期间都消耗功率。  

    我的建议是、在使用 TVS 二极管或任何保护方案之前、如果可能、请检查是否可以防止 MOSFET 发生故障。   

    此致、

    Sougata