工具/软件:
使用 CCSv18、当我在工程属性对话框中勾选“自动管理工程的目标配置“复选框时、CCS 将自动创建.ccxml 文件。 这会在保存和关闭工程属性对话框后立即发生。
虽然 CCSv20.2.0 下的此选项也有相同的“复选框“、但在保存和关闭工程属性时不会为您创建.ccxml 文件。
奇怪的是、如果我关闭 CCSv20 然后重新打开它、.ccxml 文件看起来确实已创建。
这是新版本 CCS 的预期行为? 还是应该立即构建目标配置文件?
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
使用 CCSv18、当我在工程属性对话框中勾选“自动管理工程的目标配置“复选框时、CCS 将自动创建.ccxml 文件。 这会在保存和关闭工程属性对话框后立即发生。
虽然 CCSv20.2.0 下的此选项也有相同的“复选框“、但在保存和关闭工程属性时不会为您创建.ccxml 文件。
奇怪的是、如果我关闭 CCSv20 然后重新打开它、.ccxml 文件看起来确实已创建。
这是新版本 CCS 的预期行为? 还是应该立即构建目标配置文件?
谢谢、
Scott
虽然 CCSv20.2.0 下此选项有相同的“复选框“、但在保存和关闭工程属性时不会为您创建.ccxml 文件。
它应该(重新)生成 ccxml 文件。 我在安装 CCS 20.2.0 时尝试了此操作、但这在我的环境中似乎有效。 编译器应该会生成一个包含 ccxml 文件的“targetConfigs"文件夹“文件夹(就像 CCS Eclipse)/
您能否提供有关您的方案的更多详细信息? 工程中是否没有 ccxml 文件、然后当您选择具有有效连接类型的复选框时、不会生成文件?
另外、请注意、由于当地假日的原因、可能会延迟回复。
谢谢
Ki
我像使用 Eclipse 一样、通过从工程中删除 ccxml 文件对此进行了测试。 (或者,删除整个 targetConfigs 文件夹。)
然后打开工程属性并选中复选框以“为我处理“、同时选择有效的连接类型。
我在过去的日子里遇到了这个,因为我们有学生不知道 ccxml 文件是什么,所以他们会删除它。 太棒了!
在 v20.2.0 中、它显然是有效的、但出于某种原因、只是在我关闭并重新启动 CCS 之前没有填充它。 我在 CC1352 和 MSPM0 目标上尝试了这一点。
我一直在玩这个游戏,我相信我找到了根本的问题. 如启用该选项时所示、仅当您显式更改连接类型时、设置才会被保存。 如果您只使用启用复选框后显示的任何默认设置、然后保存属性并退出、则不会保留该设置。 如果您再次检查属性、它仍将被取消选中。 至少这是我注意到的行为。 但是、如果启用了复选框、然后显式更改了连接类型、然后保存了设置、该设置将保留、我看到 ccxml 会生成。 然后、我可以返回、将其更改回原始连接类型并保存。
我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12801
谢谢
Ki