This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCSv20 — 自动管理工程&'s 目标配置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548569/ccstudio-ccsv20---manage-the-project-s-target-configuration-automatically

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

使用 CCSv18、当我在工程属性对话框中勾选“自动管理工程的目标配置“复选框时、CCS 将自动创建.ccxml 文件。 这会在保存和关闭工程属性对话框后立即发生。

虽然 CCSv20.2.0 下的此选项也有相同的“复选框“、但在保存和关闭工程属性时不会为您创建.ccxml 文件。

奇怪的是、如果我关闭 CCSv20 然后重新打开它、.ccxml 文件看起来确实已创建。

这是新版本 CCS 的预期行为? 还是应该立即构建目标配置文件?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然 CCSv20.2.0 下此选项有相同的“复选框“、但在保存和关闭工程属性时不会为您创建.ccxml 文件。

    它应该(重新)生成 ccxml 文件。 我在安装 CCS 20.2.0 时尝试了此操作、但这在我的环境中似乎有效。 编译器应该会生成一个包含 ccxml 文件的“targetConfigs"文件夹“文件夹(就像 CCS Eclipse)/

    您能否提供有关您的方案的更多详细信息? 工程中是否没有 ccxml 文件、然后当您选择具有有效连接类型的复选框时、不会生成文件?

    另外、请注意、由于当地假日的原因、可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我像使用 Eclipse 一样、通过从工程中删除 ccxml 文件对此进行了测试。 (或者,删除整个 targetConfigs 文件夹。)  

    然后打开工程属性并选中复选框以“为我处理“、同时选择有效的连接类型。

    我在过去的日子里遇到了这个,因为我们有学生不知道 ccxml 文件是什么,所以他们会删除它。 太棒了!  

    在 v20.2.0 中、它显然是有效的、但出于某种原因、只是在我关闭并重新启动 CCS 之前没有填充它。 我在 CC1352 和 MSPM0 目标上尝试了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在玩这个游戏,我相信我找到了根本的问题. 如启用该选项时所示、仅当您显式更改连接类型时、设置才会被保存。 如果您只使用启用复选框后显示的任何默认设置、然后保存属性并退出、则不会保留该设置。 如果您再次检查属性、它仍将被取消选中。 至少这是我注意到的行为。 但是、如果启用了复选框、然后显式更改了连接类型、然后保存了设置、该设置将保留、我看到 ccxml 会生成。 然后、我可以返回、将其更改回原始连接类型并保存。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12801

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎有效。 这是一个奇怪的错误。 感谢您解决这个问题!