请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S工具/软件:
您好的团队、
我先介绍一下 j722s 评估板。
我使用的是 SDK 11.0.0.6
我的问题是 SDK RTOS 仅包含经过加密的 tifs、也无法生成非安全的 tiimage(makefile 不支持)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我先介绍一下 j722s 评估板。
我使用的是 SDK 11.0.0.6
我的问题是 SDK RTOS 仅包含经过加密的 tifs、也无法生成非安全的 tiimage(makefile 不支持)。
尊敬的 Ali:
J722S EVM 使用 HS-SDK 示例、而不是 GP 示例、因此所有 FS 构建指令都旨在支持 HS-SDK FS。
该 EVM 是切换到使用 HS-EVM 样片作为标准样片的 TDA4 FS 中的第一个 EVM。
SDK RTOS 仅包含经过加密的 tifs、也无法生成非安全的 tiimage(makefile 不支持)。
正确、HS-TIFS 样片需要并使用加密的 FS 二进制文件。 RTOS SDK 中未提供 GP TIFS 二进制文件、因此在 J722S EVM 上也不能使用该二进制文件。
此致
Suman