This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:RTOS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550854/processor-sdk-j722s-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

您好的团队、

我先介绍一下 j722s 评估板。

我使用的是 SDK 11.0.0.6

我的问题是 SDK RTOS 仅包含经过加密的 tifs、也无法生成非安全的 tiimage(makefile 不支持)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    J722S EVM 使用 HS-SDK 示例、而不是 GP 示例、因此所有 FS 构建指令都旨在支持 HS-SDK FS。

    该 EVM 是切换到使用 HS-EVM 样片作为标准样片的 TDA4 FS 中的第一个 EVM。

    SDK RTOS 仅包含经过加密的 tifs、也无法生成非安全的 tiimage(makefile 不支持)。

    正确、HS-TIFS 样片需要并使用加密的 FS 二进制文件。 RTOS SDK 中未提供 GP TIFS 二进制文件、因此在 J722S EVM 上也不能使用该二进制文件。

    此致

    Suman