Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
从 CCS 获取此错误
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)
信号传入 TCK,TDI,TMS,TRSTn 在“测试连接“上变为活动状态,边缘看起来很干净
TDO 显示无活动
SoC、在所有电源上或多或少都具有正确的电压
内核=0.800、AVS=0.774、IO=3.300、DLL=1.800
MCU/SOC 时钟正在运行
(未检查串行器/解串器时钟)
PMIC 释放 SOC/MCU 复位
Diag 显示:
-
----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------
C:\Users\alexn\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs2020\0\0\BrdDat\testBoard.dat
----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------
该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为 2025年5月23日。
库构建时间为“13:46:29“。
库软件包版本为“20.2.0.3536"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------
通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。
----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。
解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。
SoC 已在组装时进行 X 射线检查、以确认没有焊接问题
10 引脚 JTAG 连接器上的引脚排列看起来相似
将 xds110 +电缆+适配器用于套件附带的 10 针
我需要检查什么?