工具/软件:
团队、
代表我的客户询问:
AM62L 在睡眠模式下是否可以继续输出 MIPI 或 RGB 显示数据、如果是、哪些是?
在深度睡眠模式下、我认为不可能出现显示输出、对吗?
在器件平均功耗为 80mW 或更低的情况下、是否有可能实现比 MIPI 高 10Hz 的显示刷新率?
谢谢、
/Wolfgang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Divyansh:
感谢您的答复。 我的客户回来问:
您是否发现通过关闭许多器件(域)可以将功耗降低到 80mW?
由于欧盟设备待机生态设计规则、它们受到严格限制。
如果 DSI 输出只需要在 10Hz 刷新频率下更新时钟(一天中的时间)显示、是否可以通过在睡眠模式之间循环来降低平均功耗? 产品处于待机模式、无需运行应用、仅可在外部 RTC 中断时唤醒以更新时间显示。
谢谢
/Wolfgang
团队、
6 天、仍在等待对我问题的反馈。
让我重新表述:
AM62L 可以在没有 CPU 交互(例如通过 DMA 或类似机制)的情况下自主地将 MIPI-DSI 输出到显示器吗?
显示上的图像是静态的、当一天中的时间发生变化时、仅每 60 秒更新一次、而 MIPI-DSI 帧速率为 10fps。
图像数据 由 Linux CPU 每 60 秒在存储器中更新一次、然后 CPU 返回睡眠/暂停状态、而不是空闲模式。 唤醒/恢复由外部 GPIO 引脚(外部 RTC)触发。
这是否可以在平均功耗低于 80mW 的情况下实现?
此信息对于此客户项目至关重要、并且对于使用 TI MPU(而非竞争对手)进行持续开发是必需的。
此致、
/Wolfgang
您好、Wolfgang
感谢您提供更多信息。 与我们的初始评估相比、典型的优化操作系统空闲模式(具有静态显示+时钟运行)在 220mW 至 300mW 范围内。 如果同时进行 ~11mW 范围内的深度睡眠 (SOC + LPDDR4) 和一些开/关占空比、例如 55 秒深度睡眠+ 5 秒 OS 空闲、则 SoC + DDR 功耗可能在~ 50-60mW 范围内(为其他板载元件留出一些预算)。 *然而*使用深度睡眠等低功耗模式意味着 SOC 处于深度睡眠状态时没有显示。 这对于应用来说可能是不可接受的。
此致
Mukul