This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在睡眠模式下可实现 MIPI 或 RGB 显示输出?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546757/am62l-mipi-or-rgb-display-output-possible-in-sleep-modes

器件型号:AM62L


工具/软件:

团队、

代表我的客户询问:

AM62L 在睡眠模式下是否可以继续输出 MIPI 或 RGB 显示数据、如果是、哪些是?

在深度睡眠模式下、我认为不可能出现显示输出、对吗?

在器件平均功耗为 80mW 或更低的情况下、是否有可能实现比 MIPI 高 10Hz 的显示刷新率?

谢谢、

/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在内部进行研究、预计本周结束时将收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:
    在 4 种低功耗模式中:仅 RTC |仅 RTC + DDR 自刷新| DeepSleep |待机、
    只有待机模式可用于与您提议的类似的操作。

    我们在待机/OS 空闲模式下内部测试了 DSI、棒球场功耗约为 270mW。
    流水线中有一份有关如何执行此操作的应用手册、如果需要更多信息、请等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    感谢您的答复。 我的客户回来问:

    您是否发现通过关闭许多器件(域)可以将功耗降低到 80mW?

    由于欧盟设备待机生态设计规则、它们受到严格限制。

    如果 DSI 输出只需要在 10Hz 刷新频率下更新时钟(一天中的时间)显示、是否可以通过在睡眠模式之间循环来降低平均功耗? 产品处于待机模式、无需运行应用、仅可在外部 RTC 中断时唤醒以更新时间显示。

    谢谢

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:
    我已将问题分配给有关专家、请等待他们的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    6 天、仍在等待对我问题的反馈。

    让我重新表述:

    AM62L 可以在没有 CPU 交互(例如通过 DMA 或类似机制)的情况下自主地将 MIPI-DSI 输出到显示器吗?

    显示上的图像是静态的、当一天中的时间发生变化时、仅每 60 秒更新一次、而 MIPI-DSI 帧速率为 10fps。

    图像数据 由 Linux CPU 每 60 秒在存储器中更新一次、然后 CPU 返回睡眠/暂停状态、而不是空闲模式。 唤醒/恢复由外部 GPIO 引脚(外部 RTC)触发。

    这是否可以在平均功耗低于 80mW 的情况下实现?

    此信息对于此客户项目至关重要、并且对于使用 TI MPU(而非竞争对手)进行持续开发是必需的。

    此致、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang

    感谢您提供更多信息。  与我们的初始评估相比、典型的优化操作系统空闲模式(具有静态显示+时钟运行)在 220mW 至 300mW 范围内。 如果同时进行 ~11mW 范围内的深度睡眠   (SOC + LPDDR4) 和一些开/关占空比、例如 55 秒深度睡眠+ 5 秒 OS 空闲、则 SoC + DDR 功耗可能在~ 50-60mW 范围内(为其他板载元件留出一些预算)。 *然而*使用深度睡眠等低功耗模式意味着 SOC 处于深度睡眠状态时没有显示。 这对于应用来说可能是不可接受的。  

    此致

    Mukul