This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4VH 中配置 CPSW2G Rx RGMII/Tx 偏斜延迟

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550767/tda4vh-q1-configure-cpsw2g-rgmii-rx-tx-skew-delay-in-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用 CPSW2G RGMII 接口、通过 Mac 到 Mac 连接模式连接另一个 SoC。

另一个 SoC 需要 TDA4 端将 RGMII Rx 延迟配置为 2。

但我们尚未找到如何在 TDA4VH CPSW2G 上配置 Rx 延迟。

TI 专家能否帮助您提供有关如何配置 CPSW2G RGMII Rx 延迟的信息?

硬件:TDA4VH

操作系统:TI SDK 11.00:Linux + RTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“543702" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550767/tda4vh-q1-configure-cpsw2g-rgmii-rx-tx-skew-delay-in-tda4vh

    另一个 SoC 需要 TDA4 端将 RGMII Rx 延迟配置为 2。

    但我们尚未找到如何在 TDA4VH CPSW2G 上配置 Rx 延迟。

    TI 专家能否帮助您提供有关如何配置 CPSW2G RGMII Rx 延迟的信息?

    [/报价]

    MAC 仅支持 RGMII Tx 延迟。 Rx 延迟必须由 PHY 或对等端 MAC 通过 MAC Tx 延迟进行控制。

    如果对等端 MAC 不支持延迟、则必须通过原理图布线启用该功能。

    此致、
    Sudheer