请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们使用 CPSW2G RGMII 接口、通过 Mac 到 Mac 连接模式连接另一个 SoC。
另一个 SoC 需要 TDA4 端将 RGMII Rx 延迟配置为 2。
但我们尚未找到如何在 TDA4VH CPSW2G 上配置 Rx 延迟。
TI 专家能否帮助您提供有关如何配置 CPSW2G RGMII Rx 延迟的信息?
硬件:TDA4VH
操作系统:TI SDK 11.00:Linux + RTOS