This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:输入压摆率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549638/am620-q1-input-slew-rate

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306AM6442

工具/软件:

您好、

我使用的是 AM6204、因此想澄清一些外设输入压摆率规格。

  1. 在我的器件中、MDIO 的实际测量输入压摆率为 0.14V/ns、这 不在  表 7-26 中指定的 0.9V/ns ~ 3.6V/ns 范围内。 CPSW3G MDIO 时序条件。 我的应用中 MDIO 的最大数据速率仅为 625kHz。
  • 表 7-26 中的输入压摆率规格是否适用于更高的数据速率(例如仅限 5MHz)?

  • 我是否可以为我的应用参考 7.8.6 LVCMOS 电气特性中的输入压摆率? 例如、输入压摆率规格= 33fV/ns = 0.0206V/ns?

2.对于 SPI 数据输入、 实际测得的输入压摆率为 1.45V/ns  、这不在 表 7-74 中规定的 2V/ns ~ 8.5V/ns 范围内。 MCSPI 时序条件。我的应用中 SPI 的最大数据速率仅是 10MHz。 同样、我是否可以  为应用参考 7.8.6 LVCMOS 电气特性中的输入压摆率? 例如、输入压摆率规格= 33fV/ns = 0.33V/ns?

对于 增强型捕获 (ECAP) 输入、实际测量的输入压摆率为 0.04V/ns  、不在表 7-45 规定的 1V/ns ~ 4V/ns 范围内。 eCAP 时序条件。 对于我的应用、ECAP 的最大数据速率仅为 1Hz。 同样、我是否可以  为应用参考 7.8.6 LVCMOS 电气特性中的输入压摆率? 例如、输入压摆率规格= 3.3MV/s?

4.对于 GPIOx、在我的应用中、切换频率低于 10kHz。 我是否可以  为我的应用参考 7.8.6 LVCMOS 电气特性中的输入压摆率? 例如、输入压摆率= 3.3MV/s?

 表 7-59 中有另一种 GPIO 时序规格。 GPIO 时序条件、这是否仅适用于高切换频率应用? 功能时钟周期的值是多少?

 

5、  如果输入压摆率规格不符合,会有什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khor Boon Tiang、

    感谢您的查询。

    每个电气特性表中定义的最小输入压摆率参数与长期可靠性相关联。  

    每个外设时序部分中定义的最小输入压摆率参数是满足相应外设时序参数的要求。

    如果您超出了相应外设时序部分中定义的最小输入压摆率限制、器件可能无法按预期工作、但如果超出相应电气特性表中定义的最小输入压摆率限制、器件可能会永久损坏。 非常重要的是、在连接到我们其中一个输入缓冲器的信号从低电平转换为高电平或从高电平转换为低电平时、应更大限度地减少该信号在 1/2 Vs 区域所花费的时间。

    我假设这是一个定制电路板。

    您能分享波形吗?

    您是否在信号上有串联滤波电阻器。 您能否分享原理图以进行快速检查。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khor Boon Tiang、

    请注意上一条消息的更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是定制电路板。

    下面是 MDIO 和 MDC 波形。

    由于机密信息、很抱歉无法分享原理图。 没有串联电阻器、但 MDIO 通过外部上拉 1K Ω 连接到电压转换器 PCA9306。

    从该常见问题解答--> 【常见问题解答】AM6442:UART 输入压摆率的最小值 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛。 它提示、 要实现最大数据速率、需要第 7.11.5 章“外设“中定义的最小输入压摆率。

    我可以参考第 7.7.6 章“LVCMOS 电气特性“中的输入压摆率规格吗? 它具有最接近我实际应用的切换频率。

    此致、

    Khor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khor、  

    您是否看到任何功能问题、

    帮助我了解导致加载的 MDIO 的布线长度。

    外设压摆率是为了提高性能、LVCMOS IO 压摆率是为了确保 IO 可靠性。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    到目前为止、尚未发现任何问题仍处于早期开发阶段。

    MDIO 的布线长度约为 45mm、具有 50 Ω 阻抗控制。  

    我尽量理解压摆率限制与数据速率之间的关系。

    比值 最大数据速率[bps] 7.8.6 LVCMOS 压摆率
    = 33*f [V/ns]
    第 7.11 章[V/ns]中相应的外设规范
    UART 12,000,000 0.396 0.5 ~ 5.
    MDIO 2,500,000 0.0825 0.9 ~ 3.6
    MSPI 50000000 1.65 2 ~ 8.5.

    对于 UART 和 MSPI、如果使用公式 33*切换频率、则外设压摆率与 LVCMOS 压摆率接近。   

    您能否帮助确认 MDIO 上用于外设压摆率限制的最大数据速率?

    由于我的应用不使用最大数据速率、因此根据实际输入切换频率而不是最大数据速率重新考虑外设压摆率限制是否有意义?

    此致、

    Khor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khor、  

    谢谢你。

    我与专家进行了检查。

    当为特定功能配置 LVCMOS IO 时、建议遵循每个外设的压摆率要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivas、  

    非常感谢。

    我是否可以知道 GPIO 时序要求中指定的功能时钟的周期是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khor、  

    谢谢你。

    MAIN_SYSCLK0 (SYSCLK0)-- 500MHz(源自主 PLL 0)
    MCU_SYCLK0 -PLL(源自- 400MHz 0)

    注意:您需要使用时钟树工具来获取以功能时钟周期为基准的每个外设的时钟周期。

    此致、

    Sreenivasa.