This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:时间同步路由器:SYNCn_OUT 输出映射

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549565/am6442-time-sync-router-syncn_out-output-mapping

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

在 AM64 TRM 的第 5914 页上、有一个 Timesync 架构图:

有一个名为的输出信号组  SYNCn_OUT。  在下面的信号表(表 10-116、第 5920 页)中、可找到以下说明:

显然、这些 SYNCnOUT 信号是 SoC 引脚输出、 但哪个更准确 y? 我想通过 Timesync 路由器测试 DMTIMER0 PWM 的生成和路由、如果我知道哪个是 SYNCnOUT 引脚/焊球、这似乎是最简单的方法。

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angel、

        AM64x 数据表的表 CPTS0 信号说明和引脚属性表中介绍了 SYNCn_OUT (n=0-3) 信号。  

    映射如下:

    SoC 焊球 D18 上提供 SYNC0_OUT (MuxMODE=0x1)

     SoC 焊球 A19 上提供 SYN1_OUT (MuxMODE=0x1)

    SoC 焊球 A17 上提供 SYN2_OUT (MuxMODE=0x3)

    SoC 焊球 B17 上提供 SYNC3_OUT (MuxMODE=0x3)

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您的答复。

    是否连接到除 TimesyncRouter 以外的任何其它 IP?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    是的、还有其他 AM6442 IP 可以多路复用到这些 SoC 引脚(焊球)上。

    为避免争用、在 软件中启用这些引脚上的 Timesync 路由器输出之前、我们必须 确保电路板上的这些处理器引脚上没有连接外部外设/电路。

    这是定制板还是 TI EVM?  

    如果是定制电路板、是否可以向我发送这些引脚如何连接的示意图?  

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    感谢您的合作。 我们设法将 DMTIMER1 路由到 SYNC2_OUT 信号、因此我认为我们可以关闭该信号。

    此致、

    Angel Gavrailov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我很高兴这是为你工作。

    此致、

    Anastas Yordanov