工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
在 AM64 TRM 的第 5914 页上、有一个 Timesync 架构图:

有一个名为的输出信号组 SYNCn_OUT。 在下面的信号表(表 10-116、第 5920 页)中、可找到以下说明:

显然、这些 SYNCnOUT 信号是 SoC 引脚输出、 但哪个更准确 y? 我想通过 Timesync 路由器测试 DMTIMER0 PWM 的生成和路由、如果我知道哪个是 SYNCnOUT 引脚/焊球、这似乎是最简单的方法。
谢谢、此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
在 AM64 TRM 的第 5914 页上、有一个 Timesync 架构图:

有一个名为的输出信号组 SYNCn_OUT。 在下面的信号表(表 10-116、第 5920 页)中、可找到以下说明:

显然、这些 SYNCnOUT 信号是 SoC 引脚输出、 但哪个更准确 y? 我想通过 Timesync 路由器测试 DMTIMER0 PWM 的生成和路由、如果我知道哪个是 SYNCnOUT 引脚/焊球、这似乎是最简单的方法。
谢谢、此致!
您好 Angel、
AM64x 数据表的表 CPTS0 信号说明和引脚属性表中介绍了 SYNCn_OUT (n=0-3) 信号。
映射如下:
SoC 焊球 D18 上提供 SYNC0_OUT (MuxMODE=0x1)
SoC 焊球 A19 上提供 SYN1_OUT (MuxMODE=0x1)
SoC 焊球 A17 上提供 SYN2_OUT (MuxMODE=0x3)
SoC 焊球 B17 上提供 SYNC3_OUT (MuxMODE=0x3)
希望这能回答您的问题。
此致、
Anastas Yordanov
嗨、Angel、
是的、还有其他 AM6442 IP 可以多路复用到这些 SoC 引脚(焊球)上。
为避免争用、在 软件中启用这些引脚上的 Timesync 路由器输出之前、我们必须 确保电路板上的这些处理器引脚上没有连接外部外设/电路。
这是定制板还是 TI EVM?
如果是定制电路板、是否可以向我发送这些引脚如何连接的示意图?
此致、
Anastas Yordanov