This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:对 DRA71x 的动态频率调节 (DFS) 和运行保证咨询

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548996/dra718-inquiry-on-dynamic-frequency-scaling-dfs-and-operational-guarantee-for-dra71x

零件号:DRA718
主题:DRA71 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我对 Texas Instruments DRA71x 处理器的动态频率调节功能有疑问。

基于我对数据表((OPP 和 AVS 相关章节)的理解、

我认为可以在操作系统运行期间动态降低 MPU 等内核的工作频率。

我假设这是为了进行功率优化、通过结合 OPP 和 AVS 功能、并且必须在芯片电子保险丝定义的电压范围内运行。

我的问题是:

  1. 是否可以如上所述实施动态频率调节、我对该功能的理解是否正确?
  2. 操作系统执行的此类动态频率变化(包括降低频率)是否被视为在 TI 的保证运行条件内?

感谢您的支持。