工具/软件:
:、我将使用 SDK μ s 中推荐的方法
1.使用 MCAN_initTxBufElement() 配置 tx buf;
2.设置 buf 编号并调用 MCAN_txBufTransIntrEnable ()、 MCAN_writeMsgRam ()、 MCAN_txBufAddReq () 来发送缓冲区。
如何一次快速发送多帧 CAN FD 消息? 数据段均为 64 字节。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
:、我将使用 SDK μ s 中推荐的方法
1.使用 MCAN_initTxBufElement() 配置 tx buf;
2.设置 buf 编号并调用 MCAN_txBufTransIntrEnable ()、 MCAN_writeMsgRam ()、 MCAN_txBufAddReq () 来发送缓冲区。
如何一次快速发送多帧 CAN FD 消息? 数据段均为 64 字节。
谢谢。
尊敬的 Currin:
我测量了使用 MCAN 以及 AM273x MCU+ SDK 09.02.00.60 中的 MCAN 示例发送 64 字节消息的时间:mcan_loopback_interrupt_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 。
对于 Debug Build、大约为 22us。 对于版本构建、该时间约为 10us。
随附的文件找到修改后的 mcan_loopback_interrupt.c
e2e.ti.com/.../4265.mcan_5F00_loopback_5F00_interrupt.c
此致、
Ming