This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:为什么系统可以安装't 我的 SD 卡?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548774/am67a-why-can-t-my-sd-card-be-mounted-by-the-system

器件型号:AM67A


工具/软件:

我使用 balenaEtcher 将 tisdk-edgeai-image-j722s-evm.wic.xz 映像刻录到 32G SD 卡上。 然后、我替换了我调试和编译的 tispl.bin、u-boot.img、tiboot3.bin、Image 和 k3-j722s-evm.dtb 文件。 但是、系统无法启动。 我应该如何解决这个问题?
e2e.ti.com/.../6457.dmesg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaohang:

    您能否提供在以下所有文件中所做的代码更改:

    • tiboot3.bin
    • tispl.bin
    • u-boot.img
    • 基本映像
    • k3-j722s-evm.dtb  

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    以下是我对器件树所做的修改。 此外、我发现只能引导 64G SD 卡、而 32G 和 128G SD 卡无法引导。 我不知道 SD 卡的配置是否有问题? 因为 TI 的开发板使用 32G SD 卡引导、而我当前使用的电路板是由我们公司制造的。
    e2e.ti.com/.../7026.uboot.txte2e.ti.com/.../7026.kernel.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaohang:

    • 您是否已正确分区 SD 卡、因为日志显示错误:(mmcblk1:无法读取分区表)。
    • 此外、您能否在 TI 开发板上确认哪些所有 SD 卡出现故障(如果有)?
    • 您还能详细说明一下为什么在 VDD_sd_dv 和 VDD_mmc1 中注释了 GPIO 和 pinctrl 属性。  

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    1、分区是正常的,因为我直接使用映像刻录它,它被自动分区。

    2、到目前为止、至少我只能使用 64G SD 卡成功引导。
    3、由于我们的电路板上没有这样的引脚、因此我记下了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhahohang、

    您正在使用的 32 GB SD 卡。 您可以尝试使用 SanDisk 32 GB SD 卡吗?

    此外、您是否在使用定制电路板?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的卡片如图所示。 像以前上传的日志文件一样、32G 卡无法启动、而 256G 卡可以正常启动。 然后、目前我们正在使用定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhahohang、

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhahohang、

    很抱歉、延迟的回复。

    您能否在 TI J722S EVM 上同样尝试、看看此问题是否重现?

    此致

    Gokul