This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:这个电阻器是否有任何限制?

Guru**** 2588015 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547189/am3352-does-this-resistor-have-any-limitation

器件型号:AM3352


工具/软件:

你(们)好  

客户正在检查 该 DDR_RESETn 电阻是否有任何要求。

该电阻器必须是上拉电阻器还是下拉电阻器? 该电阻的值是多少、有任何建议?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您使用低功耗 DEEPSLEEP 模式时、才需要 DDR_RESET 上的上拉电阻、该模式要求当大部分处理器处于关闭状态时、DDR_RESETn 信号为高电平。  如果您未使用深度睡眠模式、则 不需要使用上拉电阻器。

    上拉电阻的值应该是 EVM 上的值、1K

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    如果此上拉电阻为 10K、会产生什么影响?  客户使用正常模式、不启用低功耗模式。 只需检查这个 10K 值是否存在任何潜在的系统风险。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下电阻使用低功耗模式、则不需要上拉电阻、不应安装上拉电阻。  如果有上拉电阻、则上电期间存在轻微的高电流消耗风险、因为 DDR 在退出复位时可能会无意中驱动信号。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我有一个困惑。  

    >> 如果有上拉电阻、则上电期间存在轻微的高电流消耗风险、因为 DDR 在退出复位时可能会无意中驱动信号。   

    如果存在使用上拉电阻的风险、为什么我们在低功耗模式下使用上拉电阻?  此设计不会给 EVM 带来风险吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zekun、是的、您是对的、EVM 设计存在轻微的风险、但这是支持 EVM 上低功耗模式的唯一方法。 在低功耗模式下、AM335x DDR 控制器和 PHY 无法正确将复位信号驱动为高电平。

    如前所述、上拉电阻器从未出现功能问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    现在、客户遇到了大规模生产项目的一个紧急问题、想检查从 AM3352 到 DDR 的复位信号 RESETN 输出背后的逻辑是什么? 上电后的先决条件是什么?  


    注意:DDR 部分使用 1.35V 电源。 两个原型当前的该信号卡在低电平而未被拉至高电平。 用新的 CPU 和 DDR 更换 CPU 和 DDR 尚未解决问题。 我还确认了用于此信号的两个焊盘之间的连接正常工作。 可能的原因是什么?

    异常:

    正常:

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun、RESET_n 信号将在 DDR 初始化过程(在引导加载程序中执行)期间变为高电平。  器件执行正常引导程序时是否捕获了异常示波器屏幕截图?  看起来在执行 DDR 初始化代码之前、示波器触发异常时可能会出现引导问题。  我会检查引导介质并确保 ROM 正确检索引导加载程序。  这仅在某些电路板上发生吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“531957" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547189/am3352-does-this-resistor-have-any-limitation/5964226


    注意:DDR 部分使用 1.35V 电源。 两个原型当前的该信号卡在低电平而未被拉至高电平。 用新的 CPU 和 DDR 更换 CPU 和 DDR 尚未解决问题。 我还确认了用于此信号的两个焊盘之间的连接正常工作。 可能的原因是什么?

    异常:

    [/报价]

    嗨、Zekun

       DDR 复位信号为高电平、将下拉短时间、然后再次上拉、从而复位 DDR

       如果 DDR_RSTn 始终下拉、则可能是由硬件板中的某些元件故障引起的、例如电路中的电容器。

       如果只有一个或两个硬件板有问题、请让客户检查电路板中的元件   

       

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我建议客户进行 ABA 测试。  

    不良的电路板+良好的 SOC +良好的 DDR

    良好的电路板+坏的 DDR +坏的 SOC

    该实验将线索显示电路板上是否存在问题以及 SOC&DDR。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待更新。  似乎、如果一些电路板可以正常工作、而另一些电路板无法正常工作、则可能是组装问题。  ABA 将是良好的测试

    James