Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
你(们)好
我们已经使用 TDA4VH 生产了几块板。 其中、一个板晶振根本无法工作。 我测量了所有电源轨、它们似乎都很好。 PMIC 还为 MCU 和 SOC 释放 RESET 功能。 最初我认为它是晶体调谐、但我们测量了其他工作板的启动性能、它们非常好。 此外、更改负载电容器不会改变任何启动行为。 目前我怀疑这可能是 TDA4 内部故障。 请帮助您查看并建议下一步。
以下是更多信息:
1.对于工作板晶体启动,在 WKUP_OSC0_XI/XO 上测量

2.对于不工作的电路板(时间较长,而不是缩放)、请检查黄色迹线。

首先、您可能会注意到 VPP 非常低、而且直流失调电压也降低了。 在放大的图片中、它甚至不是正弦波。 对我来说、这可能是放大器问题。
我再次检查了 VDDA_WKUP 是否正确上电。 您有任何见解吗? 导致振荡器放大器无法正常工作的另一个情况是什么?
谢谢、
Kevin