This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:晶振无法启动#39

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551025/tda4vh-q1-crystal-doesn-t-start

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

你(们)好

我们已经使用 TDA4VH 生产了几块板。 其中、一个板晶振根本无法工作。 我测量了所有电源轨、它们似乎都很好。 PMIC 还为 MCU 和 SOC 释放 RESET 功能。 最初我认为它是晶体调谐、但我们测量了其他工作板的启动性能、它们非常好。 此外、更改负载电容器不会改变任何启动行为。 目前我怀疑这可能是 TDA4 内部故障。 请帮助您查看并建议下一步。

以下是更多信息:

1.对于工作板晶体启动,在 WKUP_OSC0_XI/XO 上测量

2.对于不工作的电路板(时间较长,而不是缩放)、请检查黄色迹线。

  

首先、您可能会注意到 VPP 非常低、而且直流失调电压也降低了。 在放大的图片中、它甚至不是正弦波。 对我来说、这可能是放大器问题。

我再次检查了 VDDA_WKUP 是否正确上电。 您有任何见解吗? 导致振荡器放大器无法正常工作的另一个情况是什么?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我 也对这个波形感到困惑。 您显然已经做了一些巧妙的事情来调试问题。  我认为、 如果有一个与晶体并联的电流路径、电路看起来也会出现放大器增益问题、因为这个并联路径会 降低 有效的放大器增益。

    您能否确保不特意提供并联电阻? (我假设没有特意设置电阻,因为基准振荡器波形看起来不错。)

    您能否 (a) 重新焊接现有晶体或 (b) 尝试使用其他晶体? (我认为焊螺纹可能会产生意外的并联电流路径。)

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有与晶体相关的试验都已完成、包括重新焊接/更换、更换电容器等 布局也是直接在顶层、不可能出现短缺。 最有趣的是、断电期间的阻抗测试与工作板非常相似... 我的一个关键问题是:振荡器是否只能在  VDDA_WKUP 上电的情况下正常工作? 是否有其他情况?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体振荡器应根据 VDDA_WKUP 的电源启动。 我也想给它 VDD_MCU。

    我认为器件的路径需要 VDD_MCU、但晶体振荡器会使用这两个电源。

    Kevin