This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 UDMA 在 TDA4VM 上的应用程序之间传输视频帧

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551155/tda4vm-udma-to-transfer-video-frames-between-applications-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好团队:

我们正在开发基于 TDA4VM 的电路板、目前正在使用共享内存在两个应用 (App1 至 App2) 之间传输视频帧。 我们想探索使用的可能性 UDMA 该应用间通信不依赖于 CPU 或共享存储器逻辑。

问题:

  1. 是否可以使用将视频帧从一个应用程序 (App1) 传输到另一个应用程序 (App2) UDMA 带来哪些优势?

  2. 如果是、请您向我们指出任何问题 示例代码或参考 这些 SDK 演示了内存到内存传输或类似用例的 UDMA 使用情况?

使用的 SDK 版本:

  • Linux: ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07-Linux

  • RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

如有任何指导或建议、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定专家目前已离职、请期待收到延迟回复。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    我们没有任何 Linux UDMA 驱动程序来从 Linux 应用程序执行此操作。

    必须使用 r5f 或 c7x 的 DMA。

    此致、
    Gokul