请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM工具/软件:
您好团队:
我们正在开发基于 TDA4VM 的电路板、目前正在使用共享内存在两个应用 (App1 至 App2) 之间传输视频帧。 我们想探索使用的可能性 UDMA 该应用间通信不依赖于 CPU 或共享存储器逻辑。
问题:
-
是否可以使用将视频帧从一个应用程序 (App1) 传输到另一个应用程序 (App2) UDMA 带来哪些优势?
-
如果是、请您向我们指出任何问题 示例代码或参考 这些 SDK 演示了内存到内存传输或类似用例的 UDMA 使用情况?
使用的 SDK 版本:
-
Linux:
ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07-Linux -
RTOS:
ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13
如有任何指导或建议、将不胜感激。
谢谢!