工具/软件:
1) 我在 app_tidl 和 app_tidl_od 的配置文件中启用了 display option =1 现在如何通过 EDP 连接显示器-> HDMI 转换器进行显示?
2) 信息娱乐卡必须为视觉应用获得 Display RTOS 端?
3) 如何检查显示端口是否已启动并正在运行(进程/其他)?
4) 没有信息娱乐卡,我们可以得到视觉应用的显示.. 如果是、请提供指导。
我想知道如何启用显示以获得检测到的对象的边界框。
谢谢你们!
Komal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
1) 我在 app_tidl 和 app_tidl_od 的配置文件中启用了 display option =1 现在如何通过 EDP 连接显示器-> HDMI 转换器进行显示?
2) 信息娱乐卡必须为视觉应用获得 Display RTOS 端?
3) 如何检查显示端口是否已启动并正在运行(进程/其他)?
4) 没有信息娱乐卡,我们可以得到视觉应用的显示.. 如果是、请提供指导。
我想知道如何启用显示以获得检测到的对象的边界框。
谢谢你们!
Komal
尊敬的 Komal:
您是否可以尝试使用具有直接 DP 输入的监视器并查看它是否有效、理想情况下、默认情况下启用 display_option 为 1 应该会在显示器中提供输出。
您能提供有关信息娱乐卡的更多信息吗?
如果您运行任何与显示相关的演示、它应该可以在 DP 监视器中工作。
默认情况下显示端口已启动并正在运行、您也可以通过转储视频端口寄存器来检查。
此致、
Gokul
尊敬的 Komal:
HDMI 端口在 EVM 中不可用、应将 DP 电缆连接到 DISPLAY0 端口。
没有此开关、默认情况下它应该起作用。 我们在使用 DP 转 HDMI 转换器时遇到了一些问题、并且可能无法在所有型号中正常工作。
您可以尝试使用具有直接 DP 输入的显示器吗?
是否可以在启用了远程内核日志的情况下共享引导日志和应用程序日志?
此致、
Gokul
e2e.ti.com/.../6366.boot_5F00_log.txt
root@j721e-evm:/opt/vision_apps# for i in /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name; do echo -n "$i: "; cat $i; done /sys/class/remoteproc/remoteproc0/name: 5e00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc1/name: 41000000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc10/name: 5c00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc11/name: b038000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc12/name: b006000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc13/name: b00c000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc14/name: b134000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc15/name: b104000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc16/name: b10a000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc17/name: b138000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc18/name: b106000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc19/name: 5d00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc2/name: 41400000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc20/name: b10c000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc3/name: 4d80800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc4/name: 4d81800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc5/name: 5f00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc6/name: 64800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc7/name: b034000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc8/name: b004000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc9/name: b00a000.txpru root@j721e-evm:/opt/vision_apps# for i in /sys/class/remoteproc/remoteproc*/state; do echo -n "$i: "; cat $i; done /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc10/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc11/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc12/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc13/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc14/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc15/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc16/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc17/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc18/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc19/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc20/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc3/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc4/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc5/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc6/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc7/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc8/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc9/state: offline root@j721e-evm:/opt/vision_apps# CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | Offline | ttyUSB0 root@j721e-evm:/opt/vision_apps# for i in /sys/class/remoteproc/remoteproc*/firmware; do echo -n "$i: "; cat $i; done /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware: j7-main-r5f1_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc1/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc10/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc11/firmware: j7-pru0_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc12/firmware: j7-rtu0_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc13/firmware: j7-txpru0_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc14/firmware: j7-pru1_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc15/firmware: j7-rtu1_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc16/firmware: j7-txpru1_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc17/firmware: j7-pru1_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc18/firmware: j7-rtu1_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc19/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc2/firmware: j7-mcu-r5f0_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc20/firmware: j7-txpru1_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc3/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc4/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc5/firmware: j7-main-r5f1_1-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc6/firmware: unknown /sys/class/remoteproc/remoteproc7/firmware: j7-pru0_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc8/firmware: j7-rtu0_0-fw /sys/class/remoteproc/remoteproc9/firmware: j7-txpru0_0-fw --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- after running app... root@j721e-evm:/opt/vision_apps# for i in /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name; do echo -n "$i: "; cat $i; done /sys/class/remoteproc/remoteproc0/name: 5e00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc1/name: 41000000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc10/name: 5c00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc11/name: b038000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc12/name: b006000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc13/name: b00c000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc14/name: b134000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc15/name: b104000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc16/name: b10a000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc17/name: b138000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc18/name: b106000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc19/name: 5d00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc2/name: 41400000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc20/name: b10c000.txpru /sys/class/remoteproc/remoteproc3/name: 4d80800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc4/name: 4d81800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc5/name: 5f00000.r5f /sys/class/remoteproc/remoteproc6/name: 64800000.dsp /sys/class/remoteproc/remoteproc7/name: b034000.pru /sys/class/remoteproc/remoteproc8/name: b004000.rtu /sys/class/remoteproc/remoteproc9/name: b00a000.txpru root@j721e-evm:/opt/vision_apps# for i in /sys/class/remoteproc/remoteproc*/state; do echo -n "$i: "; cat $i; done /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc10/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc11/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc12/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc13/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc14/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc15/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc16/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc17/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc18/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc19/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc20/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc3/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc4/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc5/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc6/state: attached /sys/class/remoteproc/remoteproc7/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc8/state: offline /sys/class/remoteproc/remoteproc9/state: offline
尊敬的 Komal:
我请求你给一个步骤明智的程序,从启用代码中的显示,这样我就可以检查出我错了. [/报价]您可以检查其它主板(或其它设备,如果您有)或 SDK 版本 10.1
此致、
Gokul
e2e.ti.com/.../2388.setup.txtHiiGokul
谢谢您的关注
我们执行了禁用以太网的建议步骤、但遗憾的是、我们仍然无法获得任何显示输出。
根据构建日志和dl_demos应用程序日志、显示已正确启用。 但是、我们仍然没有在屏幕上看到任何实际输出。
我附上了构建日志以及预编译的二进制文件。您能否查看并告诉我们是否有任何问题?
此外、我们是否可以尝试其他方法或其他步骤来解决此问题?
我们使用的电路板是 J721EXSOMG01EVM。
感谢您的帮助!!
谢谢
Komal。
e2e.ti.com/.../2388.setup.txt
HII Gokul
谢谢您的关注
我们执行了禁用以太网的建议步骤、但遗憾的是、我们仍然无法获得任何显示输出。
根据构建日志和dl_demos应用程序日志、显示已正确启用。 但是、我们仍然没有在屏幕上看到任何实际输出。
我附上了构建日志以及预编译的二进制文件。您能否查看并告诉我们是否有任何问题?
此外、我们是否可以尝试其他方法或其他步骤来解决此问题?
我们使用的电路板是 J721EXSOMG01EVM。
----- 我还在这里附加了图像 



请通过图像检查开关是否正确、
我有一个请求,请您分享您的 TI 电路板切换图像,以便我可以交叉验证我的.
感谢您的帮助!!
谢谢
Komal。
尊敬的 Komal:
您是否正在使用 Linux-SDK?
您可以在 RTOS SDK 中尝试 一次、请点击此 链接 进行设置。
我将在下周分享切换图像。
此致、
Gokul
HII
在引导期间、我遇到了一个问题、即 psplash-start 服务由于缺少而无法启动 /dev/fb0。 以下是相关错误输出:
root@j721e-EVM:~# systemctl status psplash-start.service
x psplash-start.service — 启动 psplash 引导启动界面
已加载:已加载(/usr/lib/systemd/system/psplash-start.service;已启用;预设:已启用)
活动:失败(结果:退出代码)、自星期二 2024年02月27日 17:26:12 UTC;1 分钟 29 秒前
进程:480 ExecStart=/usr/bin/psplash(代码=退出、状态=255/异常)
主 PID:480(代码=退出、状态=255/异常)
CPU:3ms
2 月 27 日 17:26:12 j721e-evm systemd[1]:启动启动 psplash 引导启动界面...
2 月 27 日 17:26:12 j721e-evm psplash[480]:打开/dev/fb0 时出错
2 月 27 日 17:26:12 j721e-evm systemd[1]:psplash-start.service:主进程已退出、CODE=EXECTED、STATUS=255/异常
2 月 27 日 17:26:12 j721e-evm systemd[1]:psplash-start.service:失败、结果为“exit-code"。“。
2 月 27 日 17:26:12 j721e-evm systemd[1]:无法启动启动启动启动启动界面。
root@j721e-evm:~# ls /dev/f *
/dev/full /dev/fuse
/dev/fd:
0 1 2 3.
[FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen. See 'systemctl status psplash-start.service' for details. [DEPEND] Dependency failed for Start Psplash Boot Progress Communication Helper.
所以、
/dev/fb0 在启动期间丢失。
psplash 通过失败 Error opening /dev/fb0。
这会导致的失败 psplash-start.service。
我将使用预编译的映像在 J721E EVM 板上运行该软件。
-我想知道这个错误的根本原因
-我想要正确的解决这个错误。
-这也会影响显示部分,因为我没有得到显示也.
谢谢
此致、
Komal
尊敬的 Komal:
[引述 userid=“65931" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542710/tda4vm-enable-display-to-get-the-bounding-box-for-detected-objects-for-vision-apps-for-tidl-apps-running-on-j721e-processor/5966356好的、
-也会影响显示部分,因为我没有得到显示也.
[/报价]这不应影响显示、因为在运行 vision_apps 固件时在 Linux 中禁用了显示。 在这种情况下、MCU2_0 控件显示。
您能否在此处共享 MCU2_0 二进制文件、还能提到 SDK 版本。
此致、
Gokul
嗨、Gokul
我在这里使用的 SDK 版本是 11.00.00.06。
我在下面附加了 MCU2_0 二进制文件。
e2e.ti.com/.../vx_5F00_app_5F00_rtos_5F00_linux_5F00_mcu2_5F00_0.out.txte2e.ti.com/.../vx_5F00_app_5F00_rtos_5F00_linux_5F00_mcu2_5F00_1.out.txt
e2e.ti.com/.../vx_5F00_app_5F00_rtos_5F00_linux_5F00_mcu2_5F00_0.out.map.txte2e.ti.com/.../vx_5F00_app_5F00_rtos_5F00_linux_5F00_mcu2_5F00_1.out.map.txt
谢谢 Gokul。
到目前为止、我有:
已在固件中启用 MCU2_0 内核。
按照说明正确设置板上的引导/显示开关(DIP 开关)。
确认 TIDL 演示会运行推理、日志通过串行控制台显示预期的输出。
但是、显示器 (HDMI/LCD) 仍不会显示演示的任何输出(无视频或叠加)。
即使我在这里附加了构建步骤文件、如果我错过了任何 stepse2e.ti.com/.../5226.build.txt、请进行讲解。
问题:
A72 (Linux) 和 MCU2_0 之间是否需要任何额外的链路或通信、以便在 tidl od 演示期间显示器正常工作?
您能否分享在 TDA4VM EVM 上运行具有显示输出的物体检测演示的分步指南或检查清单?
是否有任何环境变量、器件树更改、固件加载步骤或其他设置必须应用才能使其正常显示和运行?
谢谢
尊敬的 Komal:
A72 (Linux) 和 MCU2_0 之间是否需要任何额外的链接或通信、以便在 tidl od 演示期间使显示屏正常工作?
否、 用户指南中提到的步骤 足以通过在显示器 0 输出中连接 DP 端口来运行演示。
您还能通过其他 EVM 来检查是否存在电路板故障吗?
此外、使用默认 Linux SDK 进行检查、但不执行任何 vision_apps 覆盖。 它将按如下所示打开默认屏幕、这将确认显示屏正常工作。

此致、
Gokul