This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 20.2 编辑器功能无法正常工作

Guru**** 2583135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552567/ccstudio-ccs-20-2-editor-features-not-working

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

我最近从 CCS 12 升级到了 CCS 20。  我无法使用某些在 CCS 20 中正常工作的编辑器功能。

1.从编译器输出中突出显示问题和构建问题视图

如果我手动清理并重新编译工程、则“Problems"视“视图会正确填充。  如果我只是在进行更改后构建、问题列表不会刷新、它会继续显示原始构建的错误和警告。  Output 视图会显示新的编译器消息、但颜色突出显示已消失、我必须通过搜索行号来查找错误。  如何使“Problem"视“视图和“Output"窗口“窗口在每次构建后正确刷新?

2. 打开多个文件时的选项卡

当我打开了更多文件时、可以放在选项卡行上、如何获取未显示其文件名的文件?  CCS 12 中有一个包含所有文件的下拉列表。  我在 CCS 20 中找不到该功能。  如果另一个打开的文件未显示在选项卡中、如何选择该文件?

 3.折叠#ifdef 段中的代码块

我经常在我的源代码中留下大量代码块、代码块被#if 0 ...#endif 包围。  如何让 CCS 20 将该段折叠成一行、比如折叠实际的 C 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另一个:

    4.插入/覆盖

    “插入“键不再在“插入“和“覆盖“模式之间切换。  如何切换到覆盖模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使问题视图和输出窗口在每次构建后正确刷新?

    我怀疑您遇到了此票证中描述的问题: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12041

    该问题似乎特定于明确属于工程的头文件。 这是否适用于您的案例?

    [引述 userid=“434385" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552567/ccstudio-ccs-20-2-editor-features-not-working

    2. 打开多个文件时的选项卡

    当我打开了更多文件时、可以放在选项卡行上、如何获取未显示其文件名的文件?  CCS 12 中有一个包含所有文件的下拉列表。  我在 CCS 20 中找不到该功能。  如果另一个打开的文件未显示在选项卡中、如何选择该文件?

    [/报价]

    在资源管理器视图中有一个“打开编辑器“视图:

    [引述 userid=“434385" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552567/ccstudio-ccs-20-2-editor-features-not-working

     3.折叠#ifdef 段中的代码块

    我经常在我的源代码中留下大量代码块、代码块被#if 0 ...#endif 包围。  如何让 CCS 20 将该段折叠成一行、比如折叠实际的 C 代码?

    [/报价]

    请参阅:  CODECOMPOSER:Theia — 基于编译器指令#if、#else 等的代码折叠。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“434385" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552567/ccstudio-ccs-20-2-editor-features-not-working/5974239

    4.插入/覆盖

    “插入“键不再在“插入“和“覆盖“模式之间切换。  如何切换到覆盖模式?

    [/报价]

    我也确认了这个问题。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12837

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  似乎问题视图问题尚未解决。  您知道哪个头文件导致了这个问题吗?  是否有实施修复的时间安排?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道哪些头文件导致此问题?

    显式添加到工程文件夹的任何头文件都可能受到影响。

    是否有实施修复的时间线?

    它在队列中、但尚未确定日期。

    谢谢

    Ki