工具/软件:
我最近从 CCS 12 升级到了 CCS 20。 我无法使用某些在 CCS 20 中正常工作的编辑器功能。
1.从编译器输出中突出显示问题和构建问题视图
如果我手动清理并重新编译工程、则“Problems"视“视图会正确填充。 如果我只是在进行更改后构建、问题列表不会刷新、它会继续显示原始构建的错误和警告。 Output 视图会显示新的编译器消息、但颜色突出显示已消失、我必须通过搜索行号来查找错误。 如何使“Problem"视“视图和“Output"窗口“窗口在每次构建后正确刷新?
2. 打开多个文件时的选项卡
当我打开了更多文件时、可以放在选项卡行上、如何获取未显示其文件名的文件? CCS 12 中有一个包含所有文件的下拉列表。 我在 CCS 20 中找不到该功能。 如果另一个打开的文件未显示在选项卡中、如何选择该文件?
3.折叠#ifdef 段中的代码块
我经常在我的源代码中留下大量代码块、代码块被#if 0 ...#endif 包围。 如何让 CCS 20 将该段折叠成一行、比如折叠实际的 C 代码?