This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:评估板 DDR 布线间距

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552605/tda4aen-q1-eval-board-ddr-route-spacing

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

评估板上指定的布线间距全部为 5mil 及以下。  这真的很激进、对于大容量电路板来说并不实用。  是否可以对 DDR 信号向下调整以使其从 BGA 字段路由?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这个问题不完全清楚。  您提到“布线间距指定为 5mil“、但随后询问 BGA 字段中的连接迹线、还是问 BGA 区域中的布线间距下行?

    不管 — 没有简单的是或没有答案。  总体时序裕度受到信号完整性(颈部走线)和信号耦合(颈部走线)的影响。  仿真应有助于确定哪种是 PCB 实施的最佳方法。  另一个选择是更改布线阻抗。  TI 的 EVM 使用 40 Ω 布线(更宽)、但 50 Ω 布线可能是另一种选择(更窄)。  请注意、在调整布线阻抗时、可能需要使用不同的终端设置。  同样、这就是我们建议客户进行仿真以找到适合其设计的理想解决方案/终端设置的原因。  (指向LPDDR4 设计指南的链接)